This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4]我们是否有 ksx9031完整的 u-boot & amp 软件配置指南;用于 CPSW2G 的 Linux 内核

Guru**** 2550430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109016/tda4vm-tda4-do-we-have-ksx9031-complete-software-configure-guide-on-u-boot-linux-kernel-for-cpsw2g

器件型号:TDA4VM

您好,专家:A

TILE 说明。

这是 ksz9031的硬件参考:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036342/dp83867ir-documentation-for-moving-from-microchip-ksz9031-to-ti?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ksz9031#

遵循此主题

TILE 说明

我们是否有适用于 cpsw2g 的 u-boot 和 Linux 内核上的 ksx9031完整软件配置指南?

上下文可能包括:

1.如何在 u-boot 或 Linux 内核中修改器件树

2. u-boot 或内核中的 menuconfig

等等...

太多了!

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    很抱歉耽误你的答复。

    就物理层而言、唯一需要更改的是位于 CPSW2G 节点 MDIO 节点内部的物理层节点和同一 MDIO 节点的总线频率属性。 有关 ksz9031 phy 的参考、请参阅[PSDK-Linux-install-path]/Documentation/devicetree/bindings/net/Micrel-ksz90x1.txt。 通常、phy 的引用出现在 针对多个供应商及其产品的[PSDK-Linux-install-path]/Documentation/devicetree/bindings/snet 文件夹中。

    在 CONFIG 中、确保通过  将 CONFIG_Micrel_PHY 和 CONFIG_NET_VENDOOR_Micrel 设置为"y"来启用 CONFIG_Micrel_PHY 和 CONFIG_NET_VENDOOR_Micrel。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在两周前解决了这个问题,非常感谢你的答复