This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用自定义模型创建(edge-ai tidl-tools)时代码崩溃

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109795/tda4vm-the-code-was-crashed-using-custom-model-creation-edge-ai-tidl-tools

器件型号:TDA4VM

您好!

   我有 TDA4VM Jacinto J7 EVM 套件。 我训练了一个自定义模型 、并 使用 EDE-ai tidl-tools 创建了模型工件的文件。 然后、我在 PC 中得到了正确的答案推理。 但是、当我将 "赝 像"文件夹复制到 TDA4VM 时、代码在8.02中因我们的任何有用日志而崩溃、代码行已损毁

   m_session = new ORT::session (m_env、 m_modelPath.c_str ()、 sessionOpts);

在8.02之前、我也通过这种方式获得了正确的结果(8.01)、因此我想知道 我做了什么错误。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题,有没有答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会获得错误版本的 onnxruntime