请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我有 TDA4VM Jacinto J7 EVM 套件。 我训练了一个自定义模型 、并 使用 EDE-ai tidl-tools 创建了模型工件的文件。 然后、我在 PC 中得到了正确的答案推理。 但是、当我将 "赝 像"文件夹复制到 TDA4VM 时、代码在8.02中因我们的任何有用日志而崩溃、代码行已损毁
m_session = new ORT::session (m_env、 m_modelPath.c_str ()、 sessionOpts);
在8.02之前、我也通过这种方式获得了正确的结果(8.01)、因此我想知道 我做了什么错误。
提前感谢您的帮助。