请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 尊敬的 TI 专家
使用 客户电路板时、我们发现 MCU 1_ 0和 A72将挂起。
我们发现,当所附加图像的行为 dead_exit()。行277时,即会输入函数 BIOS,这是我们添加的日志。
TDA4VM 已启动。未处于引导状态。

SDK v7.03
谢谢
钱明哲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、Parth
感谢您的支持。
我们将两个示例混合为一个基础项目:
mcusw/mcus_demos/profile/CAN 和 pdk_jacinto_07_03_00_29/packages/ti/drv/enet/examples/enet_Nimu_example。
我们将 CAN_example 添加到 enet_Nimu_example 中。
但是,sci 服务器和客户端初始化只使用一次。
所有任务都在 mcu1_0上运行。
谢谢。
钱明哲