This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:AM3505AZCNAC 是否可在不更改硬件和软件的情况下代替 AM3505AZCNA?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1120227/am3505-can-am3505azcnac-be-used-instead-of-am3505azcna-without-any-change-on-hw-and-sw

器件型号:AM3505

您好!

对于 AM3505A 处理器、如果   使用 AM3505AZCNAC 代替 AM3505AZCNA、而不对硬件和软件进行任何更改、您是否可以提供有关 AM3505AZCNA 和 AM3505AZCNAC 之间差异会影响处理器行为的信息?

如果您有详细显示两个处理器之间差异的数据表、请向我提供。

# 我的理解

-区别在于根据"SPRS550F"数据集的安全功能、并且2个器件型号之间没有任何物理差异。

 AM3505AZCNA:"无安全性"版本

 AM3505AZCNAC:"加密已启用"版本

-  AM3505A 处理器中有多个寄存  器用于控制 AM3505AZCNAC 中的加密功能、例如 CONTRAL_APE_FW_DEFAULT_SECURE_LOCK。

 与"SPRUGR0C"数据集中的表6-138一样、  AM3505AZCNAC 中确定安全功能行为的某些寄存器位 具有与 AM3505AZCNA 相同的加电复位值。  这些寄存器位在加电复位时序中被禁用时启动。  

 而一些用于安全功能的寄存器具有一些用于调试的位。 这些用于调试的位在加电复位时序时启用。

-至少在 加电复位时序的默认寄存器设置上存在一些差异。  如果  使用 AM3505AZCNAC 代替 AM3505AZCNA 而不使用 AM3505AZCNA、则 AM3505AZCNAC 和 AM3505AZCNAC 之间的这些差异可能会影响处理器的波重。

#我希望确认什么以及我请求您提供信息的内容

1.您能否确认我的上述理解是否正确?

  如果理解中包含不正确的信息、请纠正我的问题。

2.如果我的理解是正确的、您能告诉我们 AM3505AZCNAC 的行为有何不同。

  对于输出、处理器的功耗是多少? 处理器的性能如何?  

3.如果我们将 AM3505AZCNAC 而不 是 AM3505AZCNA 放置在硬件和软件上,并且没有任何更改,我想确认 AM3505AZCNAC 的行为是否得到保证?

  如果可能没有经过测试、我想确认我们必须在测试中调查哪些要点?

4. 您能否提供有关2个器件型号之间差异以及差异影响的详细信息?

感谢你的帮助。

谢谢、此致、

Teruhisa Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teruhisa Murashima

    感谢您的查询和延迟的响应。

    让我浏览这个主题、并与内部专家联系、以检查可共享的请求信息的可用性。

    您能否分享此用例?

    可参考以下主题以了解可用 信息。

    (+) AM3505AZCNAC 和 AM3505AZCNA 之间的区别-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    感谢您的回复。

    首先、关于该问题、我想确认使用案例。  
    作为用例、我应该向您提供什么类型的信息?  
    请具体告诉我。

    接下来、关于您编写的线程、我们将读取它。
    我们知道可以使用 AM3505AZCNAC 而不是 AM3505AZCN。 但本标题不包含任何技术报告(CPU 性能差异、功耗等)、这些报告表明 AM3505AZCNAC 是可更换的。
    因此、我们想知道对问题2、3和4的答复。  

    谢谢、此致、
    T.Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teruhisa Murashima

    感谢您的回复。

    首先、关于该问题、我想确认使用案例。  
    作为用例、我应该向您提供什么类型的信息?  
    请具体告诉我。

    我正在检查客户是否正在进行设计并希望更改器件。 如果这是为将来的任何使用而进行的分析、则可选择此方法。

    因此、我们想知道对问题2、3和4的答复。  

    我正在内部检查 任何可共享文档的可用性。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Teruhisa Murashima

    根据从器件专家处收到的输入、请参阅以下主题

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072702/am3517-replace-am3517azcn-with-am3517azcnac

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    感谢您快速回复。

    >> 我正在检查以了解客户当前是否正在进行设计并希望更改器件。 如果这是为将来的任何使用而进行的分析、则可选择此方法。

    我们目前的情况是、我们已经进行了降级、并且我们的产品已经制造了大约5年。
    但是、由于当前的供应链问题、我们无法购买 AM3505AZCNA、现在我们将了解 AM3505AZCNAC。 现在仅进行分析。 而且测试也尚未完成。

    >>我正在内部检查 可共享的任何文档的可用性。

    我们将提供您的帮助。

    谢谢、此致、
    T.Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    >>https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1072702/am3517-replace-am3517azcn-with-am3517azcnac

    感谢您向我们介绍本主题。
    我们希望您提供 TI 确认的测试报告。
    安装 CPU 的系统在每个最终用户的系统中是不同的。
    我们想使用此 TI 报告分析我们的系统是否不受此更换影响、并确认是否可以进行更换。

    感谢你的帮助。

    谢谢、此致、
    T.Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teruhisa Murashima

    感谢您的参与和理解。

    根据这些模式是直接替换的确认、我建议您考虑进行试运行构建、以测试您列出的不同条件下的系统行为。

    我不确定测试报告的可用性、测试完成以及可以共享的内容。

    我无法找到您请求 的其他文档并继续进行检查。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teruhisa Murashima

    我无法找到您请求共享的其他文档。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    我了解到 TI 没有显示测试报告的其他文档。

    所以

    >>根据确认这些 pats 是直接替换的结果,  
    您能否提供一份分析报告、作为 TI 确认跌落组件的依据(如果您有)?


    谢谢、此致、
    T.Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teruhisa Murashima、您好!

    感谢您的备注。

    我提供的输入是根据内部器件专家的审查得出的。

    请注意、我目前没有 可分享的分析报告。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teruhisa Murashima、您好!

    我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kallikuppa-San、

    注意到。
    感谢您的支持。

    此致、
    T.Murashima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teruhisa Murashima、您好!

    感谢你的答复。 我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa