This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:查找8GB (64GB) LPDDR4的推荐

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108672/dra829j-looking-for-recommendation-for-8gb-64gb-lpddr4

器件型号:DRA829J
主题中讨论的其他器件:DRA829

希望增加电路板上的 LPDDR4存储器。  目前的原理图似乎是一微米 MT53D1024M32D4DT-046 AAT:D、总面积为32GB -但希望将其加倍。   有些人似乎认为添加另一个芯片很简单、但如果我正确地察觉到问题、则当前芯片是4芯片/双列芯片、并使用 SOC 的所有 DDR 控制资源。  更不用说拥有两个单独的物理 LPDDR4组的复杂情况(如果 TI SOC 甚至建议/支持这种类型的配置)。  在我看来、Micron (或许还有其他公司)可能有64GB 的器件。  

 

您是否有为 DRA829实现64GB LPDDR4的推荐解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    TDA4 / DRA829 DDRSS 在 PCB 上仅支持一个物理 LP4存储器。  

    如果需要8GB 内存、他们将需要使用64GB 部件。  

    此致、
    Kevin

    编辑:

    内存供应商应具有64Gbit 部件。 我知道有人肯定会这样做。 客户应联系存储器供应商、以确保为客户所需的时间范围提供他们选择的器件。