This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB0和 USB1之间的性能差异

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352-difference-in-performance-between-usb0-and-usb1

器件型号:AM3352

您好!  

[问题1]

USB0和 USB1之间的性能是否存在差异?

我确认有一个限制、即在引导时只能使用 SYSBOOT 选择 USB0。

[问题2]

启用 USB *后是否可以将 USB *_DRVVBUS 用作 GPIO 引脚?

启用 USB *后、USB *_DRVVBUS 还想知道其功能是否仅限于 USB。

[问题3]

LCDDATA 有24位、但我只想使用8位。

此时、是否可以启用 LCD 控制器并将未使用的 LCD 数据用作 GPIO?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processorsf/processors-forum/1106201/am3352-Differy-in performance-between usb0-and-USB1"] USB0和 USB1之间的性能是否存在差异?

    从性能角度来看、没有什么不同。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352-Differy-inity-between -usb0-and-USB1"]我确认有一个限制,即在启动时只能使用 SYSBOOT 选择 USB0。

    是的、USB 引导模式仅在 USB0上受支持、这是 ROM 中的一个限制。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352- usb0-and-USB1"]启用 USB *后是否可以将 USB *_DRVVBUS 用作 GPIO 引脚?[/QUERPILE]

    1)如果1) USB 控制器用作仅设备模式、或2) USB 控制器用作仅主机模式、USBx_DRVVBUS 不用于控制 USB 电源开关、则 USBx_DRVVBUS 引脚可用作 GPIO。

    我将把您的第三个问题发送给我们的 LCDC 专家、征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刘斌

    感谢您的回答。

    [引用 userid="7730" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352-Difference-in performance-between usb0-and-USB1/4098952#4098952"]我将第三个问题发送给我们的 LCDC 专家以征求意见。

    您是否对其有任何更新?

    此外、请告诉我们 USB 引导。

    [问题4]
    如果我为 SYSBOOT 选择 USB、我可以从 USB 存储器引导吗? 在 AM335x TRM 的表26-7中、SYSBOOT 设置列表中有 USB0。 例如、当 SYSBOOT [4:0]= 010111b 至01101b 设置时、是否可以从 USB 存储器引导?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    感谢刘斌为我们分配了这个主题。

    我将研究问题编号 3.

    您能否打开 LCDC 相关查询的新主题。 它将帮助其他 E2E 用户。

    谢谢

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashri

    我们正在等待您对问题3的回答。
    此外、对于 LDC 问题、请再次创建一个线程并将其发布。

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astro、

    感谢您为 LCDC 创建新主题。  

    谢谢

    Rajashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIN 本周已不上班、下周将回到这个话题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我们期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352- usb0-and-USB1/4103546#4103546"]][问题4]
    如果我为 SYSBOOT 选择 USB、我可以从 USB 存储器引导吗? 在 AM335x TRM 的表26-7中、SYSBOOT 设置列表中有 USB0。 例如、如果设置了 SYSBOOT [4:0]= 010111b 至01101b、是否可以从 USB 存储器引导?[/quot]

    不可以。AM335x 上的 USB 引导模式是 USB 器件模式、它用作 USB 以太网接口。