您好!
[问题1]
USB0和 USB1之间的性能是否存在差异?
我确认有一个限制、即在引导时只能使用 SYSBOOT 选择 USB0。
[问题2]
启用 USB *后是否可以将 USB *_DRVVBUS 用作 GPIO 引脚?
启用 USB *后、USB *_DRVVBUS 还想知道其功能是否仅限于 USB。
[问题3]
LCDDATA 有24位、但我只想使用8位。
此时、是否可以启用 LCD 控制器并将未使用的 LCD 数据用作 GPIO?
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[问题1]
USB0和 USB1之间的性能是否存在差异?
我确认有一个限制、即在引导时只能使用 SYSBOOT 选择 USB0。
[问题2]
启用 USB *后是否可以将 USB *_DRVVBUS 用作 GPIO 引脚?
启用 USB *后、USB *_DRVVBUS 还想知道其功能是否仅限于 USB。
[问题3]
LCDDATA 有24位、但我只想使用8位。
此时、是否可以启用 LCD 控制器并将未使用的 LCD 数据用作 GPIO?
谢谢、
Astro
尊敬的 Astro:
[引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processorsf/processors-forum/1106201/am3352-Differy-in performance-between usb0-and-USB1"] USB0和 USB1之间的性能是否存在差异?从性能角度来看、没有什么不同。
[引用 userid="465179" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352-Differy-inity-between -usb0-and-USB1"]我确认有一个限制,即在启动时只能使用 SYSBOOT 选择 USB0。是的、USB 引导模式仅在 USB0上受支持、这是 ROM 中的一个限制。
[引用 userid="465179" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352- usb0-and-USB1"]启用 USB *后是否可以将 USB *_DRVVBUS 用作 GPIO 引脚?[/QUERPILE]1)如果1) USB 控制器用作仅设备模式、或2) USB 控制器用作仅主机模式、USBx_DRVVBUS 不用于控制 USB 电源开关、则 USBx_DRVVBUS 引脚可用作 GPIO。
我将把您的第三个问题发送给我们的 LCDC 专家、征求意见。
大家好、刘斌
感谢您的回答。
[引用 userid="7730" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352-Difference-in performance-between usb0-and-USB1/4098952#4098952"]我将第三个问题发送给我们的 LCDC 专家以征求意见。您是否对其有任何更新?
此外、请告诉我们 USB 引导。
[问题4]
如果我为 SYSBOOT 选择 USB、我可以从 USB 存储器引导吗? 在 AM335x TRM 的表26-7中、SYSBOOT 设置列表中有 USB0。 例如、当 SYSBOOT [4:0]= 010111b 至01101b 设置时、是否可以从 USB 存储器引导?
谢谢、
Astro
尊敬的 Astro:
[引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106201/am3352- usb0-and-USB1/4103546#4103546"]][问题4]不可以。AM335x 上的 USB 引导模式是 USB 器件模式、它用作 USB 以太网接口。