This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:有关处理器 Linux SDK 2038年问题的咨询(v8.02)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1106356/am3356-inquiry-about-year-2038-problem-for-processor-linux-sdk-v8-02

器件型号:AM3356

此主题与以下 E2E 主题相关

各位专家、您好!

客户注意到 Processor-Linux-SDK (版本:08.02.00.24)已发布、此内核版本为5.10.100 (2021 LTS)。 因此、我们的客户询问此 Linux SDK 上的2038年问题是否已修复。 可以就此向我提供建议/意见吗? 如果 TI 计划发布此问题的进一步补丁、客户希望了解此工作的大致时间表。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaka-San、

    AM335x SDK 8.2位于内核5.10 LTS 上、因此2038年问题得以解决。 目前、我还不知道 计划为 AM335x Linux SDK 8.2提供的任何未发布的补丁。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Nick、

    感谢您的澄清。

    我与客户分享了您的意见。

    此致、

    宫崎