请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3356 此主题与以下 E2E 主题相关。
各位专家、您好!
客户注意到 Processor-Linux-SDK (版本:08.02.00.24)已发布、此内核版本为5.10.100 (2021 LTS)。 因此、我们的客户询问此 Linux SDK 上的2038年问题是否已修复。 可以就此向我提供建议/意见吗? 如果 TI 计划发布此问题的进一步补丁、客户希望了解此工作的大致时间表。
此致、
宫崎