大家好、所有专家、
我使用 mcusw 并想构建我的用例。但我发现 当我构建用例时、 在这个链接中、需要很长时间、我如何才能更快地构建用例!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

大家好、所有专家、
我使用 mcusw 并想构建我的用例。但我发现 当我构建用例时、 在这个链接中、需要很长时间、我如何才能更快地构建用例!
1) Linux 上的 Linux+RTOS 版本
2)SDK v7.01
3) SBL mcusw SD Build、
命令:
cd vision_apps;
制作 PDK;(执行一次)
$(make)-C $(pdk_path)/packages/ti/build SBL_mmcsd_img Board=$(Board) core=$(SBL_core) -s
在该命令中 ,当它链接时,速度非常慢,如何加快它的速度。
您好!
需要注意的一点是、如果您的 CPU 没有线程/内核计数来支持所请求的线程数、这可能会导致系统减速。 建议的值将是 CPU 可以支持的线程数的1/2。 例如、如果 CPU 具有4个内核/8个线程、则建议使用-J4 (虽然您可以使用更多内核、但如果您在 PC 上执行其他工作、则建议使用此功能)。
让我看看我们是否可以对您的特定构建执行其他操作:
目录:"$(SDK_DIR)/vision_apps"
生成命令:"$(make)-C $(pdk_path)/packages/ti/build SBL_mmcsd_img Board=$(Board) core=$(SBL_core) -s -j10"
此致、
埃里克