This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:为什么 mcusw mcu1_0 SBL img Build 太慢

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1093153/tda4vm-why-mcusw-mcu1_0-sbl-img-build-is-too-slow

器件型号:TDA4VM

大家好、所有专家、

    我使用 mcusw 并想构建我的用例。但我发现 当我构建用例时、 在这个链接中、需要很长时间、我如何才能更快地构建用例!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它能解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下详细信息以了解您的构建环境:

    1) 1)主机上的操作系统(Windows 或 Linux)

    2) SDK 版本(7.3、8.0、8.1等)

    3) 3)您正在建立哪个规则? 或者您的构建命令是什么?

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)     Linux 上的 Linux+RTOS 版本

    2)SDK v7.01

    3) SBL mcusw SD Build、

    命令:

    cd vision_apps;

    制作 PDK;(执行一次)

    $(make)-C $(pdk_path)/packages/ti/build SBL_mmcsd_img Board=$(Board) core=$(SBL_core) -s

    在该命令中 ,当它链接时,速度非常慢,如何加快它的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试添加"-j"参数、您也可以为线程数添加参数。 例如:"-j 4"将允许编译中有4个线程。 请告诉我这是否会加快您的构建速度。 您可以增加这个数字、唯一的限制是您的 CPU。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我添加了-J10、但效果仍然不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要注意的一点是、如果您的 CPU 没有线程/内核计数来支持所请求的线程数、这可能会导致系统减速。 建议的值将是 CPU 可以支持的线程数的1/2。 例如、如果 CPU 具有4个内核/8个线程、则建议使用-J4 (虽然您可以使用更多内核、但如果您在 PC 上执行其他工作、则建议使用此功能)。

    让我看看我们是否可以对您的特定构建执行其他操作:

    目录:"$(SDK_DIR)/vision_apps"

    生成命令:"$(make)-C $(pdk_path)/packages/ti/build SBL_mmcsd_img Board=$(Board) core=$(SBL_core) -s -j10"

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CPU 有16个内核,我使用-J4和-J10,但 看起来仍然很慢。您可以尝试 构建吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否仍然存在? 如果是、请突出显示问题的当前状态?

    此致、
    Parth