This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 Linux 中的 SPI_DEV 驱动程序中使用 spi0和 SPI1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099976/tda4vm-how-to-use-use-spi0-and-spi1-in-the-driver-of-spi_dev-in-linux

器件型号:TDA4VM

您好 TI

我对 TDA4VM SPI 有以下问题:

  • 如何启用 TDA4VM 的 SPI 实例?
  • 如何在 TD4VM SDK 上启用 SPIDEV?

我想在 Linux 中的 SPI_DEV 驱动程序中使用 USB spi0和 SPI1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 模式为从模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/sprad26?keyMatch=DRA821

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DMA =<&MAIN_udmap 0xc610>、<&MAIN_udmap 0x4610>;

    如何设置有关 spi0和 SPI1的 DMA、这意味着0f '0xc610'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了以下代码:

    索引:ti/k3-j721e-common-proc-board.dts
    ===================================================================================================================================
    -- ti/k3-j721e-common-proc-board.dts  (修订版3142)
    ++ ti/k3-j721e-common-proc-board.dts  (工作副本)
    @@-240、6 +240、26 @@
                   >;
           };
     
    +      MAIN_spi0_PINS_DEFAULT:MAIN_spi0_PINS_DEFAULT{
    +              pinctrl-single、pins =<
    +                      J721E_IOPAD (0x1c8、PIN_INPUT、0)/*(AA1) SPI0_CLK *
    +                      J721E_IOPAD (0x1c0、PIN_INPUT、0)/*(Aa2) SPI0_CS0 *
    +                      J721E_IOPAD (0x1cc、PIN_INPUT、0)/*(AB5) SPI0_D0 */
    +                      J721E_IOPAD (0x1d0、PIN_INPUT、0)/*(Aa3) SPI0_D1 *
    +                      J721E_IOPAD (0x264、PIN_INPUT、7)//(T29) MMC2_DAT2.GPIO1_24 */
    +              >;
    +}      ;
    +
    +      MAIN_SPI1_PINS_DEFAULT:MAIN_SPI1_PINS_DEFAULT{
    +              pinctrl-single、pins =<
    +                      J721E_IOPAD (0x1dc、PIN_INPUT、0)/*(Y1) SPI1_CLK */
    +                      J721E_IOPAD (0x1d4、PIN_INPUT、0)/*(Y3) SPI1_CS0 *
    +                      J721E_IOPAD (0x1e0、PIN_INPUT、0)/*(Y5) SPI1_D0 *
    +                      J721E_IOPAD (0x1e4、PIN_INPUT、0)/*(Y2) SPI1_D1 */
    +                      J721E_IOPAD (b0、PIN_INPUT、7)//(AF28) PRG0_PRU0_GPO0.GPIO0_43 */
    +              >;
    +}      ;
    +

     
    @@-1202,6+1223,33 @@
           STATUS ="禁用";
     };
     
    +&main_spi0{
    +   status="oke";
    +   pinctrl-names ="default";
    +   pinctrl-0 =<&MAIN_spi0_PINS_DEFAULT>;
    +   SPI 从器件;
    +   从器件@0{
    +      SPI-max-frequency =<10000000>;
    +      reg =<0>;
    +      compatible ="linux、spidev";
    +}      ;
    +};
    +
     SerDes_wiz4{(&S)
           STATUS ="禁用";
     };
    索引:ti/k3-j721e-main.dtsi
    ===================================================================================================================================
    -- ti/k3-j721e-main.dtsi      (修订版3142)
    ++ ti/k3-j721e-main.dtsi      (工作副本)
    @@-1339、7 +1339、43 @@
                   时钟=<&K3_CLKS 193 0>;
                   电源域=<&K3_PDS 193 TI_SCI_PD_Excluse>;
           };
    -
    +
    +      MAIN_spi0:SPI@2100000{
    +              兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +              reg =<0x0 0x2100000 0x0 0x400>;
    +              中断= ;
    +              #address-cells =<1>;
    +              #size-cells =<0>;
    +              时钟=<&K3_CLKS 266 0>;
    +              电源域=<&K3_PDS 266 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +              DMA =<&MAIN_udmap 0xc600>、<&MAIN_udmap 0xc600>;
    +              dma-names ="tx0"、"rx0";
    +}      ;
           d5520:视频解码器@4300000{
                  /* IMG D5520驱动程序配置*/
                  兼容="img、D5500-vxd";
    @@-1348、6 +1384、8 @@
                  中断= ;
           };
     
    有两个警告:

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi:1343.25 - 1353.4:警告(SPI_BUS_BRIDGE):/bus@100000/SPI@2100000:SPI 总线的#address-cells 不正确

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dtb:警告(SPI_BUS_reg):失败的前提条件'SPI_BUS_BRID'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    缺少 SPI0/1的某些 PSIL 线程编号:

    因此、请添加以下更改:

    diff --git a/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c b/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c
    index 34e3fc565..169d29f63 100644
    --- a/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c
    +++ b/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c
    @@ -266,6 +266,15 @@ static struct psil_ep j721e_dst_ep_map[] = {
            PSIL_ETHERNET(0xc205),
            PSIL_ETHERNET(0xc206),
            PSIL_ETHERNET(0xc207),
    +       /* PDMA8 (PDMA_MISC_G0) - SPI0-1 */
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc600),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc601),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc602),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc603),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc604),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc605),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc606),
    +       PSIL_PDMA_XY_PKT(0xc607),
            /* CPSW9 */
            PSIL_ETHERNET(0xca00),
            PSIL_ETHERNET(0xca01),
    

    MAIN_spi0节点也应如下所示:

    +      MAIN_spi0:SPI@2100000{
    +              兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +              reg =<0x0 0x2100000 0x0 0x400>;
    +              中断= ;
    +              #address-cells =<1>;
    +              #size-cells =<0>;
    +              时钟=<&K3_CLKS 266 0>;
    +              电源域=<&K3_PDS 266 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +              DMA =<&MAIN_udmap 0xc600>、<&MAIN_udmap 0x4600>;
    +              dma-names ="tx0"、"rx0";
    +}      ;

    main_SPI1的 DMA 属性为

    +              DMA =<&MAIN_udmap 0xc604>、<&MAIN_udmap 0x4604>;
    +              dma-names ="tx0"、"rx0";

    此致、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的修改与您的修改相同、但在 TX 和 Rx 中传输失败。

    我还测试了 zhe SPI4和 MCU SPI2、但传输失败。

    root@j7-evm:~# ls -l /sys/class/spi*
    /sys/class/spi_master:
    总计0
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户0 4月10 00:05 SPI2 ->../../devices/platform/bus@100000 /bus@100000:bus@28380000/40320000.MCU-SPI2/SPI_MASTER/SPI2
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户0 4月10 00:05 spi3 ->../../devices/platform/bus@100000 /bus@100000:bus@28380000/470000.fss/47040000.SPI/SPI_master/spi3

    /sys/class/spi_slave:
    总计0
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户0 4月10 00:05 spi0 ->../../devices/platform/bus@100000/2100000.SPI/SPI_slave/spi0
    lrwxrwxrwx 1 root root 用户0四月10:00:05 SPI1 ->../../devices/platform/bus@100000/22110000.SPI/SPI_slave/SPI1
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户0四月10:00:05 SPI4 ->../../devices/platform/bus@100000/2140000.SPI/SPI_slave/SPI4

    /sys/class/spidev:
    总计0
    lrwxrwxrwx 1 root root 用户0 4月10 00:05 spidev0.0 ->../../devices/platform/bus@100000/2100000.SPI/SPI_slave/spi0/spi0.0/spidev/spidev0.0
    lrwxrwxrwx 1 root root 用户0 4月10 00:05 spidev1.0 ->../../devices/platform/bus@100000/22110000.SPI/SPI_slave/SPI1/spi1.0/spidev/spidev1.0
    lrwxrwxrwx 1 root root root 用户0 4月10 00:05 spidev2.0 ->../../devices/platform/bus@100000 /bus@100000:bus@28380000/40320000.MCU-SPI2/SPI_master/SPI2/spi2.0/spidev/spidev2.0
    lrwxrwxrwx 1 root root 用户0 4月10 00:05 spidev4.0 ->../../devices/platform/bus@100000/2140000.SPI/SPI_slave/SPI4/spi4.0/spidev/spidev4.0

    root@J7-EVM:/home# echo spidev >/sys/class/spi_slave/SPI4/ slave
    root@j7-evm:/home#./spidev_test -v -D /dev/spidev4.0 -p slave-hello-to master &
    [1] 1323
    SPI 模式:0x0
    每字位数:8.
    最大速度:500000Hz (500KHz)
    根目录@J7-EVM:/home#
    root@j7-evm:/home#./spidev_test -v -D /dev/spidev2.0 -p master-hello-to -slave
    SPI 模式:0x0
    每字位数:8.
    最大速度:500000Hz (500KHz)

    TX | 6D 61 73 74 65 72 2D 68 65 6C 6F 2D 74 6F 2D 73 6C 61 76 65 ___________ ________ __ |master-hello-to -slave|
    RX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 __________ ________ __ |.................. |

    索引:board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts
    ===================================================================================================================================
    --board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts   (修订版3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts   (工作副本)
    @@-240、6 +240、26 @@
           >;
        };
     
    +   MAIN_spi0_PINS_DEFAULT:MAIN_spi0_PINS_DEFAULT{
    +      pinctrl-single、pins =<
    +         J721E_IOPAD (0x1c8、PIN_INPUT、0)/*(AA1) SPI0_CLK *
    +         J721E_IOPAD (0x1c0、PIN_INPUT、0)/*(Aa2) SPI0_CS0 *
    +         J721E_IOPAD (0x1cc、PIN_INPUT、0)/*(AB5) SPI0_D0 */
    +         J721E_IOPAD (0x1d0、PIN_INPUT、0)/*(Aa3) SPI0_D1 *
    +         J721E_IOPAD (0x264、PIN_INPUT、7)//(T29) MMC2_DAT2.GPIO1_24 */
    +      >;
    +}   ;
    +    
    +   MAIN_SPI1_PINS_DEFAULT:MAIN_SPI1_PINS_DEFAULT{
    +      pinctrl-single、pins =<
    +         J721E_IOPAD (0x1dc、PIN_INPUT、0)/*(Y1) SPI1_CLK */
    +         J721E_IOPAD (0x1d4、PIN_INPUT、0)/*(Y3) SPI1_CS0 *
    +         J721E_IOPAD (0x1e0、PIN_INPUT、0)/*(Y5) SPI1_D0 *
    +         J721E_IOPAD (0x1e4、PIN_INPUT、0)/*(Y2) SPI1_D1 */
    +         J721E_IOPAD (b0、PIN_INPUT、7)//(AF28) PRG0_PRU0_GPO0.GPIO0_43 */
    +      >;
    +}   ;
    +    
        mcasp10_pins_default:mcasp10_pins_default{
           pinctrl-single、pins =<
              J721E_IOPAD (0x158、PIN_OUTPUT 下拉、12)/*(U23) RGMII5_TX_CTL.MCASP10_ACLKX *
    @@-271,6+291,7 @@
              J721E_IOPAD (0x240、PIN_INPUT、0)/*(R26) MMC1_DAT3 */
              J721E_IOPAD (0x258、PIN_INPUT、0)/*(P23) MMC1_SDCD *
              J721E_IOPAD (0x25c、PIN_INPUT、0)/*(R28) MMC1_SDWP *
           >;
        };
     
    @@-1202,6+1223,60 @@
        STATUS ="禁用";
     };
     
    +&main_spi0{
    +   status="oke";
    +   pinctrl-names ="default";
    +   pinctrl-0 =<&MAIN_spi0_PINS_DEFAULT>;
    +   SPI 从器件;
    +   从器件@0{
    +      SPI-max-frequency =<10000000>;
    +      reg =<0>;
    +      compatible ="linux、spidev";
    +      
    +     REQUEST_Pin{
    +         REQUESTI-GPIO =<&MAIN_GPIO1 24 GPIO_ACTIVE_LOW_>;
    +         ACTIVE_TIME =<1>; /* ms */
    +}      ;
    +}   ;
    +};
    +
    +&MAIN_SPI1{
    +   pinctrl-names ="default";
    +   pinctrl-0 =<&MAIN_SPI1_PINS_DEFAULT>;
    +   status="oke";
    +    
    +   SPI 从器件;
    +    
    +   从器件@0{
    +      SPI-max-frequency =<10000000>;
    +      reg =<0>;
    +      compatible ="linux、spidev";
    +      REQUEST_Pin{
    +         REQUESTI-GPIO =<&MAIN_GPIO0 43 GPIO_ACTIVE_LOW_>;
    +         ACTIVE_TIME =<1>; /* ms */
    +}      ;
    +}   ;
    +};
    +
    +&MCU_SPI2{
    + status="oke";
    + spidev@0{
    + SPI-max-frequency =<10000000>;
    + reg =<0>;
    + compatible ="linux、spidev";
    +};
    +};
    +
    +&MAIN_SPI4{
    + status="oke";
    + SPI 从器件;
    +从器件@0{
    +   SPI-max-frequency =<10000000>;
    +   reg =<0>;
    +   compatible ="linux、spidev";
    +};
    +};
    +
     SerDes_wiz4{(&S)
        STATUS ="禁用";
     };
    索引:board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi
    ===================================================================================================================================
    --board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi   (修订版3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-main.dtsi   (工作副本)
    @@-1339、7 +1339、43 @@
           时钟=<&K3_CLKS 193 0>;
           电源域=<&K3_PDS 193 TI_SCI_PD_Excluse>;
        };
    +    
    +   MAIN_spi0:SPI@2100000{
    +      兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +      reg =<0x0 0x2100000 0x0 0x400>;
    +      中断= ;
    +      #address-cells =<1>;
    +      #size-cells =<0>;
    +      时钟=<&K3_CLKS 266 0>;
    +      电源域=<&K3_PDS 266 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +      DMA =<&MAIN_udmap 0xc600>、<&MAIN_udmap 0x4600>;
    +      dma-names ="tx0"、"rx0";
    +}   ;
    +    
    +   MAIN_SPI1:SPI@2110000{
    +      兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +      reg =<0x0 0x2110000 0x0 0x400>;
    +      中断= ;
    +      #address-cells =<1>;
    +      #size-cells =<0>;
    +      时钟=<&K3_CLKS 267 0>;
    +      电源域=<&K3_PDS 267 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +      DMA =<&MAIN_udmap 0xc604>、<&MAIN_udmap 0x4604>;
    +      dma-names ="tx0"、"rx0";
    +}   ;
     
    +   MAIN_SPI4:SPI@2140000{
    +      兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +      reg =<0x0 0x2140000 0x0 0x400>;
    +      中断= ;
    +      时钟=<&K3_CLKS 270 1>;
    +      电源域=<&K3_PDS 270 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +      #address-cells =<1>;
    +      #size-cells =<0>;
    +      DMA =<&MAIN_udmap 0xc618>、<&MAIN_udmap 0x4618>;
    +      dma-names ="tx0"、"rx0";
    +}   ;
    +    
        d5520:视频解码器@4300000{
              /* IMG D5520驱动程序配置*/
              兼容="img、D5500-vxd";

     
    索引:board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-mcus-wake.dtsi
    ===================================================================================================================================
    --- board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-mcus-wake.dtsi   (修订版3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-mcus-wake.dtsi   (工作副本)
    @@-69、7 +69、15 @@
           #address-cells =<1>;
           大小单元格=<1>;
        };
    -
    +   MCU_SPI2:MCU-SPI2@40320000{
    +      兼容="ti、am654-mcspi"、"ti、omAP4-mcspi";
    +      reg =<0x0 0x40320000 0x0 0x400>;
    +      中断= ;
    +      时钟=<&K3_CLKS 276 1>;
    +      电源域=<&K3_PDS 276 TI_SCI_PD_Excluse>;
    +      #address-cells =<1>;
    +      #size-cells =<0>;
    +}   ;
        wkup_uart0:串行@42300000{
           兼容="ti、j721e-uart"、"ti、am654-uart";
           REG =<0x00 0x42300000 0x00 0x100>;
    索引:board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e.dtsi
    ===================================================================================================================================
    --- board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e.dtsi   (修订版3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e.dtsi   (工作副本)
    @@-40、6 + 40、8 @@
           rproP6 =&C66_0;
           rproc 7 =&C66_1;
           rproc8 =&C71_0;
    +      spi0 =&main_spi0;
    +      SPI1 =&MAIN_SPI1;
        };
     
        选择的{};
    @@-179,6+181,7 @@
                 0x00 0x41c00000 0x00 0x41c00000 0x00 0x00100000>、/* MCU SRAM *
                 0x00 0x42040000 0x00 0x42040000 0x00 0x00 0x03ac2400>、/* WKUP 外设窗口*
                 0x00 0x45100000 0x00 0x45100000 0x00 0x00c24000>、// MMR、剩余的 NAVSS *
    +             0x00 0x40320000 0x00 0x40320000 0x00 0x00000400>、// MCU SPI2 *
                 0x00 0x46000000 0x00 0x46000000 0x00 0x00200000>、/* CPSW */
                 0x00 0x47000000 0x00 0x47000000 0x00 0x00068400>、/* OSPI 寄存器空间*/
                 0x00 0x50000000 0x00 0x50000000 0x00 0x10000000>、/* FSS OSPI0/1数据区域0 *
    索引:board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig
    ===================================================================================================================================
    --- board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig   (版本3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/arch/arm64/configs/tisdk_j7-evm_defconfig   (工作副本)
    @@-2854、10 +2854、10 @@
     编号
     # SPI 协议主器件
     编号
    -# CONFIG_SPI_SPIDEV 未设置
    +CONFIG_SPI_SPIDEV=y
     未设置# CONFIG_SPI_LOOP_TEST
     # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    -# CONFIG_SPI_SLAVE 未设置
    +CONFIG_SPI_SLAVE = y
     CONFIG_SPI_DYNAM=y
     CONFIG_SPMI=y
     未设置# CONFIG_HSI
    索引:Board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c
    ===================================================================================================================================
    --- board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c   (修订版3150)
    ++ board-support/linux-5.4.106+gitAUTOINC+023faefa70-g023faefa70/drivers/dma/ti/k3-psil-j721e.c   (工作副本)
    @@-131、8 +131、8 @@
        PSIL_PDMA_XY_PKT (0x4627)、
        PSIL_PDMA_XY_PKT (0x4628)、
        PSIL_PDMA_XY_PKT (0x4629)、

        /* PDMA13 (PDMA_USART_G0)- UART0-1 */
        PSIL_PDMA_XY_PKT (0x4700)、
        PSIL_PDMA_XY_PKT (0x4701)、
    @@-224、6 +224、45 @@
        /* SA2UL */
        PSIL_SA2UL (0xf500、1)、
        PSIL_SA2UL (0xf501、1)、
    +    
    +   /* PDMA_SPI_G0 - SPI1 */
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc600)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc601)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc602)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc603)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc604)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc605)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc606)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc607)、
    +   /* PDMA_SPI_G2 - SPI3 */
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc60c)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc60d)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc60e)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc60f)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc610)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc611)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc612)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc613)、
    +
    +   /* PDMA_SPI_G4 - SPI5 */
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc618)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc619)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61a)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61b)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61c)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61d)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61e)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc61f)、
    +    
    +   /* PDMA_SPI_G6 - SPI7 */
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc624)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc625)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc626)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc627)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc628)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc629)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc62a)、
    +   PSIL_PDMA_XY_PKT (0xc62b)、
     };
     
     struct psil_ep_map j721e_ep_map ={

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到 MAIN_SPI4和 MCU_SPI2的引脚复用。 请从共享的应用手册中复制它们。

    -凯尔西