我已刷写 TDA4VM-SK 的 SD 卡、并且我可以登录该卡。 当我尝试在 EDGE_ai_apps 下运行 setup_script.sh 命令时、它显示一个错误、表示无法访问 GitHub repo。 入门指南中提到,我们需要将代理设置添加到/usr/bin/setup_proxy.sh 文件中,以便通过代理。 我确实在该脚本文件中添加了所需的代理设置、但电路板仍然无法访问互联网。 能否提供一个如何修改"setup_proxy.sh"文件的示例? 此外、如果我们需要修改板的 IP 配置文件、我们可以在哪里找到它?
谢谢。