This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:无法访问 setup_script.sh 的 GitHub repo

Guru**** 2668585 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1102982/sk-tda4vm-not-able-to-access-the-github-repo-for-setup_script-sh

器件型号:SK-TDA4VM

我已刷写 TDA4VM-SK 的 SD 卡、并且我可以登录该卡。 当我尝试在 EDGE_ai_apps 下运行 setup_script.sh 命令时、它显示一个错误、表示无法访问 GitHub repo。 入门指南中提到,我们需要将代理设置添加到/usr/bin/setup_proxy.sh 文件中,以便通过代理。 我确实在该脚本文件中添加了所需的代理设置、但电路板仍然无法访问互联网。 能否提供一个如何修改"setup_proxy.sh"文件的示例? 此外、如果我们需要修改板的 IP 配置文件、我们可以在哪里找到它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafar、

    setup_proxy.sh 的一个示例位于/opt/EDGE_ai_apps/Docker 下。 您可以尝试修改此设置以启动 Docker 容器并设置代理设置。

    或者、如果您的 Linux PC 设置了代理设置、则可以运行 setup_script.sh 来克隆所需的 Github 存储库。 然后在 SK-TDA4VM 电路板上重新运行 setup_script.sh 来编译代码。

    [引用 userid="522124" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1102982/SK-tda4vm-not -able-access-to-access-the-gitHub-repo-for-setup_script-sh"]此外,如果需要修改该主板的 IP 配置文件,我们还能在哪里找到该主板的 IP 配置文件[引用/引号]?

    目的是为电路板设置静态 IP 吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Takuma。 是的、IP 设置的目的是匹配代理设置或将 IP 分配给电路板。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zafar、

    我询问过一些同事、但未能找到通过测试从板上设置静态 IP 的方法。

    我提出的一些建议是从路由器设置静态 IP 地址(如果电路板连接到路由器)或为 Docker 容器设置静态 IP 地址。 请告诉我这些选项中的任何一个是否适合您。

    此致、

    Takuma