在 SD 卡的 bootfs 中刷写哪些文件、并在 A72上引导 Linux 和在 MCU R5F 上运行 CAN 性能评测演示应用时注意哪些文件。
使用 SD 卡运行 R5F 应用程序时遇到问题。 无法随 RTOS 应用程序一起引导 Linux。
要在 RTOS SDK 中编译的文件是什么、我们需要在 j721e 的 Linux SDK 中编译哪些文件才能运行 Linux 和 RTOS CAN 分析应用程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 SD 卡的 bootfs 中刷写哪些文件、并在 A72上引导 Linux 和在 MCU R5F 上运行 CAN 性能评测演示应用时注意哪些文件。
使用 SD 卡运行 R5F 应用程序时遇到问题。 无法随 RTOS 应用程序一起引导 Linux。
要在 RTOS SDK 中编译的文件是什么、我们需要在 j721e 的 Linux SDK 中编译哪些文件才能运行 Linux 和 RTOS CAN 分析应用程序。
您好、Karan、我使用 RTOS SDK 和预编译 Linux 引导和目标文件系统来运行 CAN 性能评测应用当我在 SD 卡中闪存该应用程序并启动板时、它成功运行了 CAN 性能评测应用程序、但它在运行应用程序而不在 A72上引导 Linux 后卡住。
RTOS SD:- ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_02_00_05.tar.gz
预编译- tisdk-default-image-j7-evm.tar.xz
boot-j7-evm.tar.gz
您好 Devendra、
CAN_PROFILE_APP 用于独立的 MCAN 驱动程序测试。 如果您将其与 Linux 集成、则开箱即用。
请参阅以下常见问题解答、其中详细介绍了此信息。
话虽如此、还有另一个常见问题解答、我在其中发布了补丁、这些补丁将使 CAN_PROFILE_APP 能够在运行 MCU R5F 时沿 Linux 和其他远程内核运行。
请参阅以下常见问题解答中的最新博文。
此致
Karan