This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:在 A72上引导 Linux 并在 MCU R5F 上运行 CAN 性能评测演示应用程序时、在 SD 卡的 bootfs 中刷写哪些文件并加以注意。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1105037/processor-sdk-j721e-what-are-the-file-to-be-flashed-in-bootfs-of-sd-card-and-taken-care-while-booting-linux-on-a72-and-running-can-profiling-demo-application-on-mcu-r5f

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

 在 SD 卡的 bootfs 中刷写哪些文件、并在  A72上引导 Linux 和在 MCU R5F 上运行 CAN 性能评测演示应用时注意哪些文件。  

使用 SD 卡运行 R5F 应用程序时遇到问题。 无法随 RTOS 应用程序一起引导 Linux。

要在 RTOS SDK 中编译的文件是什么、我们需要在 j721e 的 Linux SDK 中编译哪些文件才能运行 Linux 和 RTOS CAN 分析应用程序。