请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5746 我对使用 SD 卡启动时的控制有疑问。
在使用硬宏的软件中、我们测量了与 SD 卡相关的器件的波形。
因此、"CLK"波形不是脉冲波形的部分。
e2e.ti.com/.../Result-Wave.pdf
我想知道这是否是一个正常的波形。
该原理图与"AM574X_INDUSCIAL_EVM_SCH_1_0A.pdf"配置相同、没有上拉电阻器、阻尼器电阻器为0Ω Ω。
此致。