This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:关于使用 SD 卡启动期间的控制。

Guru**** 1555290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1103829/am5746-regarding-control-during-boot-using-sd-card

器件型号:AM5746

我对使用 SD 卡启动时的控制有疑问。

在使用硬宏的软件中、我们测量了与 SD 卡相关的器件的波形。
因此、"CLK"波形不是脉冲波形的部分。

e2e.ti.com/.../Result-Wave.pdf

我想知道这是否是一个正常的波形。
该原理图与"AM574X_INDUSCIAL_EVM_SCH_1_0A.pdf"配置相同、没有上拉电阻器、阻尼器电阻器为0Ω Ω。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    场景1和场景2之间的速度似乎发生了变化、探头、示波器或两者都无法 正确捕获更高的数据切换速率。  请提高分辨率以正确捕获信号。