This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:QSPI_clk 的有限接线长度限制

Guru**** 1472505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124100/am5746-limited-wiring-length-limit-for-qspi_clk

器件型号:AM5746

您好的支持团队、

请回复我们客户的以下问题。
*****
当前电路板上 Qspi1_SCLK 的布线长度约为11cm、
我们决定在修订时修改布线长度。
我们希望在不修改布线长度的情况下进行修改
由于其他摆线的忙碌、尽可能多地进行。

Q1:在 AM574x 数据表指南中、我认为是建议值
包括裕度在内、因此请告诉我们布线长度的限制值
针对 Qspi1_clk。 (时间顺序也可接受)。
请注意、我们不使用 qspi1_rtclk。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    请为我提供一个您可以回复的时间表、
    因为我必须向我的客户报告。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    请你就这一帖子作出答复。
    请告诉我是否缺少任何信息以进行回复。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    我根本没有得到任何答复。 这是否意味着、作为制造商、
    您只能提供建议值、但不能披露限制值?
    如果是、请发表您的评论:"作为制造商、我们无法披露限制值"
    因为我们需要向客户解释这一点。

    此致、
    卡纳