请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5746 您好的支持团队、
请回复我们客户的以下问题。
*****
当前电路板上 Qspi1_SCLK 的布线长度约为11cm、
我们决定在修订时修改布线长度。
我们希望在不修改布线长度的情况下进行修改
由于其他摆线的忙碌、尽可能多地进行。
Q1:在 AM574x 数据表指南中、我认为是建议值
包括裕度在内、因此请告诉我们布线长度的限制值
针对 Qspi1_clk。 (时间顺序也可接受)。
请注意、我们不使用 qspi1_rtclk。
此致、
卡纳