大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
客户尝试使用 SBL 引导主域的 R 内核(当前使用 SBL 引导 A 内核和 MCU1_0成功、但引导 MCU2_1失败)。
使用 merge_appimage 中的工具、将 MCU1_0&MCU2_1&A 内核的引导代码合并到应用程序中、并将应用程序复制到引导分区。
但是、在 SBL 引导阶段会遇到以下问题:
在 SBL_SetupCoreMem (MCU2_CPU1_ID)中运行 SblAtcmAddrr&SblBtcmAddrin SBL_SetupCoreMem (MCU2_CPU1_ID)时、MCU1_0会失败。 换句话说、ATCM 和 BTCM 是否没有 MCU1_0访问权限? 但是、之前的操作没有报告错误。
此外、以 tiimage 格式解析合并的应用程序映像文件时不会出现问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃