This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL 引导 MCU2_1

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1130061/tda4vm-sbl-boot-mcu2_1

器件型号:TDA4VM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户尝试使用 SBL 引导主域的 R 内核(当前使用 SBL 引导 A 内核和 MCU1_0成功、但引导 MCU2_1失败)。

使用 merge_appimage 中的工具、将 MCU1_0&MCU2_1&A 内核的引导代码合并到应用程序中、并将应用程序复制到引导分区。

但是、在 SBL 引导阶段会遇到以下问题:  

在 SBL_SetupCoreMem (MCU2_CPU1_ID)中运行 SblAtcmAddrr&SblBtcmAddrin SBL_SetupCoreMem (MCU2_CPU1_ID)时、MCU1_0会失败。 换句话说、ATCM 和 BTCM 是否没有 MCU1_0访问权限? 但是、之前的操作没有报告错误。

此外、以 tiimage 格式解析合并的应用程序映像文件时不会出现问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃