Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV, TDA3XEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3MV 主题中讨论的其他器件: TDA3XEVM
大家好、
客户参考 TDA3XEVM 设计了 TDA3MV 板。 固化启动出现问题。 调试后、发现每次读取的 boot_strap 值与 DIP 开关设置的值不一致。 现在、调试接口读取的 Ctrl_core_bootstrap 始终为0x80b8。 即使他将引脚直接短路至3.3V 或接地、读取的值始终相同。 除了 sysboot7之外、sysboot 的所有16个引脚仅与 DIP 开关和 S29GL512连接。 sysboot7连接到 W25Q64的 D2连接。 加电序列也已经过测试、没有问题。 其他什么会影响该值的读数?
谢谢、
安妮