This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:自举寄存器与设置不一致

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV, TDA3XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127088/tda3mv-the-bootstrap-register-is-inconsistent-with-the-settings

器件型号:TDA3MV
主题中讨论的其他器件: TDA3XEVM

大家好、

客户参考 TDA3XEVM 设计了 TDA3MV 板。  固化启动出现问题。  调试后、发现每次读取的 boot_strap 值与 DIP 开关设置的值不一致。  现在、调试接口读取的 Ctrl_core_bootstrap 始终为0x80b8。  即使他将引脚直接短路至3.3V 或接地、读取的值始终相同。  除了 sysboot7之外、sysboot 的所有16个引脚仅与 DIP 开关和 S29GL512连接。  sysboot7连接到 W25Q64的 D2连接。  加电序列也已经过测试、没有问题。  其他什么会影响该值的读数?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是否可以知道此案例是否有任何更新?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是否可以知道此案例是否有任何更新?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我是否可以知道此案例是否有任何更新?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们测试了多少个系统?  如果它只是一个... 器件可能因某种原因而损坏。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    客户在三块电路板上测得。  现在、他使用他读取的错误引导选择、发现可以引导芯片。

    谢谢、

    安妮