请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 我们希望使用单个 x8 DDR4芯片、并希望确认 AM6232支持8位宽总线? 这些示例使用2 x 8位来制作16位或单个16位芯片。
此外、对于单个 DDR4 IC、我是否需要添加灌电流拉电流 VTT 稳压器和终端电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望使用单个 x8 DDR4芯片、并希望确认 AM6232支持8位宽总线? 这些示例使用2 x 8位来制作16位或单个16位芯片。
此外、对于单个 DDR4 IC、我是否需要添加灌电流拉电流 VTT 稳压器和终端电阻器?
大家好、Steven、控制器不支持8位宽。 AM62x 仅支持16位宽 DDR 数据总线。
使用单个 DDR4 IC、无需 VTT 终端。 有关 更多信息、请参阅 DDR 布局应用手册 www.ti.com/.../sprad06
此致、
James