This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:单个 x8 DDR4芯片

Guru**** 2536090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1131531/am623-single-x8-ddr4-chip

器件型号:AM623

我们希望使用单个 x8 DDR4芯片、并希望确认 AM6232支持8位宽总线? 这些示例使用2 x 8位来制作16位或单个16位芯片。

此外、对于单个 DDR4 IC、我是否需要添加灌电流拉电流 VTT 稳压器和终端电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、控制器不支持8位宽。  AM62x 仅支持16位宽 DDR 数据总线。  

    使用单个 DDR4 IC、无需 VTT 终端。  有关  更多信息、请参阅 DDR 布局应用手册 www.ti.com/.../sprad06  

    此致、

    James