请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好,
我编译 csirx_capture_test 示例,并将 binay csirx_capture_testapp_freertos_MCU2_0_release.xer5f 放入/lib/firmware,然后将 J7-main-r5f0_0-FW 链接到它, 重新引导系统,但它似乎不起作用,没有相关的日志输出。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我编译 csirx_capture_test 示例,并将 binay csirx_capture_testapp_freertos_MCU2_0_release.xer5f 放入/lib/firmware,然后将 J7-main-r5f0_0-FW 链接到它, 重新引导系统,但它似乎不起作用,没有相关的日志输出。 谢谢。
您好、Veitch Kyrie、
我们无法从 Linux 运行 CSI 示例。 您需要将电路板保持在非引导模式、并使用 CCS 加载和运行示例、如 以下链接中的第6.3.2节所述。
连接到 Main_Cortex_R5后、您可以加载 CSI RX 示例并从该示例运行。
此致、
Brijesh