请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
如何为 C665x、C667x、K2E 和 K2H RTOS SDK 构建、编译和安装 IPC 库和二进制文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何为 C665x、C667x、K2E 和 K2H RTOS SDK 构建、编译和安装 IPC 库和二进制文件?
要在 BIOS (Windows 环境)中构建 IPC、应满足以下要求、
XDC_INSTALL_DIR ?= C:\ccs_090300\xdctools_3_60_02_34_core BIOS_INSTALL_DIR ?= C:\ti\bios_6_76_03_01 PDK_INSTALL_DIR ?= C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages ti.targets.elf.C66 ?= C:\ccs_090300\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c6000_8.3.11
C:\ti\ipc_3_50_04_07>..\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe -f ipc-bios.mak all
谢谢、
Rajarajan U