This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] C665x、C667x、K2E 和 K2H:RTOS 处理器 SDK 中的 IPC 构建

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058830/faq-c665x-c667x-k2e-and-k2h-ipc-build-in-rtos-processor-sdk

如何为 C665x、C667x、K2E 和 K2H RTOS SDK 构建、编译和安装 IPC 库和二进制文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 BIOS (Windows 环境)中构建 IPC、应满足以下要求、

    1. 要求:
      1. IPC 目录将与 RTOS Processor SDK 一起安装、RTOS SDK 的下载链接为
      2. 此外、我们无需安装整个 SDK 即可安装 IPC 软件包、还提供了各版本的下载链接。
      3. XDC 工具(XDC)
      4. 用于为 C66x 器件构建 IPC 二进制文件的 TI CGT (TI-CGT-C6000 )
    2. 过程
      1. 转至 IPC 安装文件夹、 需要在 make 文件中指定"XDC_INSTALL_DIR"、"BIOS_INSTALL_DIR"、"PDK_INSTALL_DIR"和目标处理器
        1. 通过添加 以下行修改"products.ma"、
        2. XDC_INSTALL_DIR ?= C:\ccs_090300\xdctools_3_60_02_34_core
          BIOS_INSTALL_DIR ?= C:\ti\bios_6_76_03_01
          PDK_INSTALL_DIR ?= C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages
          ti.targets.elf.C66 ?= C:\ccs_090300\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c6000_8.3.11
      2.  在同一文件夹中、通过在 Windows 资源管理器的地址栏中键入"cmd"打开命令提示符、然后给出以下命令:
        1. C:\ti\ipc_3_50_04_07>..\xdctools_3_55_02_22_core\gmake.exe -f ipc-bios.mak all
        2. 将成功编译和构建 IPC 二进制文件。
      3. 还随附了的 IPC 指南
        1. BIOS(Windows): e2e.ti.com/.../IPC_5F00_Install_5F00_Guide_5F00_BIOS.pdf
        2. Linux: e2e.ti.com/.../3051.IPC_5F00_Install_5F00_Guide_5F00_Linux.pdf
        3. QNX: e2e.ti.com/.../IPC_5F00_Install_5F00_Guide_5F00_QNX.pdf

    谢谢、

    Rajarajan U