This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:AM5726

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1127600/am5726-am5726

器件型号:AM5726

标题:Sitara AM5726和 DCAN2不工作

 

说明

我们使用的 AM5726 Sitara 器件具有两个 DCAN 模块。  我们将 GPIO 引脚 E21和 F20用于器件上 DCAN2的 TX 和 RX 信号。

启动处理器后、ifconfig -a 命令会将 CAN0显示为可用资源。  如果我们在环回模式下设置 CAN0、我们可以使用 CANangen 和 CANDump 发送和接收数据。  如果我们关闭环回、当我们使用 cangen 时、无论我们如何设置参数、TX 引脚上的输出始终是固定的模式。  模式为170,然后是15次迭代“25 1后跟1 0”。  当比特率为1000000时、CAN0接口在大约20ms 后进入总线关闭状态。  如果我们连接 Komodo 嗅探器、我们会看到许多错误。

如何使用 DCAN2从 Sitara 获取有效的 CAN 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您能否确认是否也在 DCAN1中观察到这种行为?

    2.您是否能够使用 DCAN2使用 CANansend 发送单个消息?

    3.您能否验证 DCAN2的 CAN 收发器设置?

    4.您是在 EVM 还是在定制板上运行?

    此致

    Karan