This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CPSW3G &ICSSG MDIO 连接

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063849/am6442-cpsw3g-icssg-mdio-connections

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TMDS64GPEVM

我们的客户对如何连接 CPSW3G 和 ICSSG 的 MDIO 感到困惑。

以下引脚可用于数据表中的每个 MDIO。 如果使用了所有的 MDIO、则 应使用以红色标记的引脚。

对于 CPSW3G:
MDIO0_MDIO:PRG0_PRU1_GPO18 (P5)或 PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
MDIO0_MDC:PRG0_PRU1_GPO19 (R2)或 PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

对于 ICSSG0:
PRG0_MDIO0_MDIO:PRG0_MDIO0_MDIO (P2)
PRG0_MDIO0_MDC:PRG0_MDIO0_MDC (P3)

对于 ICSSG1:
PRG1_MDIO0_MDIO:PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
PRG1_MDIO0_MDC:PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

但对于 TMDS64GPEVM 上 ICSSG0的 MDIO、则使用 MDIO0_*(CPSW3G)或 PRG1_MDIO0_*(ICSSG1)代替 PRG0_MDIO0_*(ICSSG0)。

为什么 PRG0_MDIO0_*(ICSSG0)不用于 TMDS64GPEVM 上 ICSSG0的 MDIO?

我们的客户应该如何连接定制板的 MDIO?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    默认情况下、EVM 使用 ICSSG1作为以太网。 因此 使用了 PRG1_MDIO0_*(ICSSG1)。

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval San、您好!

    感谢你的答复。

    抱歉、我误解了 TMDS64GPEVM 上的 ICSSG 连接。 我知道 ICSSG0连接到 EVM 上的"高速扩展连接器"、而不是连接到 PHY。

    我们的客户在其定制板上需要5个以太网端口。

    如果在定制电路板上使用 CPSW3G、ICSSG0和 ICSSG1、应如何连接 MDIO?

    如果使用了所有的 MDIO、是否可以使用标记为红色的引脚?

    对于 CPSW3G:
    MDIO0_MDIO:PRG0_PRU1_GPO18 (P5)或 PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
    MDIO0_MDC:PRG0_PRU1_GPO19 (R2)或 PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

    对于 ICSSG0:
    PRG0_MDIO0_MDIO:PRG0_MDIO0_MDIO (P2)
    PRG0_MDIO0_MDC:PRG0_MDIO0_MDC (P3)

    对于 ICSSG1:
    PRG1_MDIO0_MDIO:PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
    PRG1_MDIO0_MDC:PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval San、您好!

    请尽快给我一个答案。 如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="102452" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum 1063849/am6442-cpsw3g-icssg-mdio-connections/3936942#3936942"]

    如果使用了所有的 MDIO、是否可以使用标记为红色的引脚?

    对于 CPSW3G:
    MDIO0_MDIO:PRG0_PRU1_GPO18 (P5)或 PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
    MDIO0_MDC:PRG0_PRU1_GPO19 (R2)或 PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

    对于 ICSSG0:
    PRG0_MDIO0_MDIO:PRG0_MDIO0_MDIO (P2)
    PRG0_MDIO0_MDC:PRG0_MDIO0_MDC (P3)

    对于 ICSSG1:
    PRG1_MDIO0_MDIO:PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
    PRG1_MDIO0_MDC:PRG1_MDIO0_MDC (Y6)

    [/报价]

    这可以使用。

    此致
    Dhaval Khandla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke