主题中讨论的其他器件:TMDS64GPEVM
我们的客户对如何连接 CPSW3G 和 ICSSG 的 MDIO 感到困惑。
以下引脚可用于数据表中的每个 MDIO。 如果使用了所有的 MDIO、则 应使用以红色标记的引脚。
对于 CPSW3G:
MDIO0_MDIO:PRG0_PRU1_GPO18 (P5)或 PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
MDIO0_MDC:PRG0_PRU1_GPO19 (R2)或 PRG1_MDIO0_MDC (Y6)
对于 ICSSG0:
PRG0_MDIO0_MDIO:PRG0_MDIO0_MDIO (P2)
PRG0_MDIO0_MDC:PRG0_MDIO0_MDC (P3)
对于 ICSSG1:
PRG1_MDIO0_MDIO:PRG1_MDIO0_MDIO (AA6)
PRG1_MDIO0_MDC:PRG1_MDIO0_MDC (Y6)
但对于 TMDS64GPEVM 上 ICSSG0的 MDIO、则使用 MDIO0_*(CPSW3G)或 PRG1_MDIO0_*(ICSSG1)代替 PRG0_MDIO0_*(ICSSG0)。
为什么 PRG0_MDIO0_*(ICSSG0)不用于 TMDS64GPEVM 上 ICSSG0的 MDIO?
我们的客户应该如何连接定制板的 MDIO?
此致、
Daisuke