This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:缺少0820 SetAWB 代码

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1063800/tda4vm-absence-of-0820-setawb-code

器件型号:TDA4VM

您好!

我正在使用0820传感器对 SDK 7.03执行 ISP 工作(WDR 模式)。

我发现、在0820的传感器驱动程序中、IssSensorFxns 中没有定义"Set_AwbParams"功能。

我想知道0820传感器如何使用 TI 的默认 ISP 参数控制白平衡?

此致、  

华建雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ji焦虑:

    白平衡增益可以通过两种方式设置:

    1.在 ISP 中-无需传感器控制。 这是默认模式。

    2.在传感器中。 这是一种高级模式、仅在出现特定图像质量问题时才需要。 在这种情况下、白平衡增益将在 HDR 合并之前应用于传感器。

    您认为 AR0820没有 SET_AwbParams 函数是正确的。 我们使用默认的 WB 模式(ISP)。 如果您看到图像质量问题、则可以将其覆盖。 请按照 AR0233驱动程序中的示例操作。

    此致、

    梅扬克