请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 您好!
我正在使用0820传感器对 SDK 7.03执行 ISP 工作(WDR 模式)。
我发现、在0820的传感器驱动程序中、IssSensorFxns 中没有定义"Set_AwbParams"功能。
我想知道0820传感器如何使用 TI 的默认 ISP 参数控制白平衡?
此致、
华建雄
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用0820传感器对 SDK 7.03执行 ISP 工作(WDR 模式)。
我发现、在0820的传感器驱动程序中、IssSensorFxns 中没有定义"Set_AwbParams"功能。
我想知道0820传感器如何使用 TI 的默认 ISP 参数控制白平衡?
此致、
华建雄
大家好、Ji焦虑:
白平衡增益可以通过两种方式设置:
1.在 ISP 中-无需传感器控制。 这是默认模式。
2.在传感器中。 这是一种高级模式、仅在出现特定图像质量问题时才需要。 在这种情况下、白平衡增益将在 HDR 合并之前应用于传感器。
您认为 AR0820没有 SET_AwbParams 函数是正确的。 我们使用默认的 WB 模式(ISP)。 如果您看到图像质量问题、则可以将其覆盖。 请按照 AR0233驱动程序中的示例操作。
此致、
梅扬克