请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
我已经阅读了关于项目9.3的内容。 但我对它有一点疑问。 首先、我仍然不了解 POSIX 的工作原理。
第二、什么是 Dhrystone。 及其实施。 接下来是第9.3.4部分、我仍然不了解如何运行演示、也不知道如何处理演示。
最后,我查阅了同一条所附的一些链接,但该条已失效或无法访问。 可以帮帮我吗?