This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-OMAPL138:如何使用 OMAP L138运行 Posis SMP 演示

Guru**** 2553380 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-OMAPL138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1062829/processor-sdk-omapl138-how-to-run-poxis-smp-demo-with-omap-l138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_examples_demos.html#posix-smp-demo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的链接解释了如何运行此演示。 但是、OMAPL138未列为受支持的平台、因此此演示无法在 OMAPL138上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_examples_demos.html#posix-smp-demo

    我已经阅读了关于项目9.3的内容。 但我对它有一点疑问。 首先、我仍然不了解 POSIX 的工作原理。 
    第二、什么是 Dhrystone。 及其实施。 接下来是第9.3.4部分、我仍然不了解如何运行演示、也不知道如何处理演示。
    最后,我查阅了同一条所附的一些链接,但该条已失效或无法访问。 可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何运行该教程、它的工作原理以及如何执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OMAPL138不是 SMP、此演示不适用于 OMAPL138。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nếu đó là C6678 thì làm thế nào để chạy hướng dẫn trên

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是 C6678、则说明如何运行上述教程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的链接中的"简介"部分提到 SMP 仅在 Cortex-A15内核上受支持。 此演示不适用于 OMAPL138。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是内核 Cortex A15、那么如何运行它。 许多链接都已失效、因此我无法很好地理解该教程