This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:dmsc:在 RESP 中实现 mbox 分度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCD1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1062403/am6548-dmsc-mbox-timedout-in-resp

器件型号:AM6548
主题中讨论的其他器件:TMDSLCD1EVM

您好!

Linux 引导出现问题:

[0.000000]   在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x410fd034]
[0.000000]   Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (OE-user@OE-host)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、GNU 工具链(1的 GNU 工具链)
[0.000000]   机器模型:德州仪器 AM654基板
[0.000000]   只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000]   printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
[0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]   保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a0100000 DMA 存储器池
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a0100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]   保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a1100000 DMA 存储器池
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000]   区域范围:
[0.000000]     DMA     [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]     dma32   为空
[0.000000]     正常  [mem 0x00000001000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000]   每个节点的可移动区域开始
[0.000000]   早期存储器节点范围
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x000080000000-0x00009e7fff]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x000000009e800000-0x000000000000a20fff]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x00000000a2100000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000]   Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000]   CMA:保留0x000000000000e0000000处的512 MIB
[0.000000]   psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000]   psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000]   psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000]   psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000]   psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000]% pu   :嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[0.000000]   在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[0.000000]   CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[0.000000]   CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:65472
[0.000000]   内核命令行:armycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 console=serial2、115200n8 root=PARTUUUID=30dc3d02-5517-48F1-8952-b0fae62afcfc rw rootfstype=ext4等待
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
[0.000000]   mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]   软件 IO TLB:映射[mem 0x0000dc000000-0x00000000e0000000](64MB)
[0.000000]   内存:3514240K/4194304K 可用(10816K 内核代码、1344K rwdata、4288K rodata、1856K init、758K BSS、 155776K 保留、524288K CMA 保留)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000]   RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]   RCU:    已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000]   RCU:    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000]    启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000]   RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000]   NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000]   GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000]   GICv3:实现960个 SPI
[0.000000]   GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000]   GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000]   GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000]   GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001880000
[0.000000]   其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000]   GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000]   其@0x0000000001820000:已分配1048576器件@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000]   ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000]   GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008800d0000
[0.000000]   GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000]   GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800e0000
[0.000000]   随机:从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000]   arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000005]   sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008659]   控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.013280]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.024005]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028848]   LSM:安全框架初始化
[0.033665]   安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.041276]   安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.051848]   RCU:分层 SRCU 实现。
[0.057220]   平台 MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.063622]   PCI/MSI:创建了/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域
[0.0733023]   EFI 服务将不可用。
[0.078142]   SMP:正在启动辅助 CPU ...
[0.084018]   在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[0.084064]   GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x00000000018a0000
[0.084080]   GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800f0000
[0.084150]   CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.08559]   在 CPU2上检测到 VIPT I 缓存
[0.085603]   GICv3:CPU2:找到重新分配器100区域0:0x00000000018c0000
[0.085620]   GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880100000
[0.0856593]   CPU2:引导的辅助处理器0x0000000100 [0x410fd034]
[0.088705]   在 CPU3上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.087068]   GICv3:CPU3:找到重新分配器101区域0:0x00000000018e0000
[0.087083]   GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880110000
[0.087138]   CPU3:启动的辅助处理器0x0000000101 [0x410fd034]
[0.087306]   SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.167709]   SMP:总共激活4个处理器。
[0.172549]   CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.177844]   CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.198597]   CPU:所有 CPU 均始于 EL2
[0.202843]   替代方案:修补内核代码
[0.209125]   devtmpfs:已初始化
[0.223388]   由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.228428]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.238452]   futex 散列表条目:1024 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.247230]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.253264]   DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
[0.258048]   NET:注册协议系列16.
[0.270662]   DMA:预分配512 K2B GFP_kernel 池用于原子分配
[0.278153]   DMA:预分配512 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[0.286318]   DMA:为原子分配预先分配的512 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池
[0.295123]   热力系统:寄存式调热器'step_wis'
[0.295130]   热力系统:寄存式调热器"POWER_LOADTER"
[0.301988]   HW 断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.315836]   ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.363451]   HugeTLB 寄存式16.0 GiB 页大小,预分配0页
[0.370379]   HugeTLB 注册的512 MIB 页大小,预分配的0页
[0.377203]   HugeTLB registered 2.00 MIB page size、pre-allocated 0 pages
[0.387550]   密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.397487]   K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM65X rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb5a02f] detected
[0.406917]   vcc3v3_IO:由 EVM_12v0供电
[0.412345]   iommu:默认域类型:已翻译
[0.418003]   SCSI 子系统已初始化
[0.422545]   mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.427001]   视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.432732]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.437838]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.447235]   PTP 时钟支持已注册
[0.451300]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.455898]   FPGA 管理器框架
[0.459515]   高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.466974]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.473788]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.477937]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
[0.492955]   NET:注册协议系列2.
[0.497786]   IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.508000]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.516984]   TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.525450]   TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.533611]   TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[0.540553]   UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.547560]   UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.555219]   NET:注册协议系列1.
[0.560534]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.56646]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.571479]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.576309]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.582928]   PCI:CLS 0字节、默认64
[0.588167]   硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.602815]   初始化系统受信任的密钥环
[0.607629]   工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 bucke_order=0
[0.620209]   squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.626937]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.632168]   注册密钥类型 id_resolver
[0.6364667]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.640669]   nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.647553]   nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.655345]   9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.713451]   注册密钥类型非对称
[0.717672]   已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.722727]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.730329]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.734981]   已注册 IO 调度程序 kyber
[0.741890]   pinctrl-single 4301c000.pinctrl:70个引脚、尺寸280
[0.748508]   pinctrl-single 11c000.pinctrl:185个引脚、大小740
[0.754576]   pinctrl-single 11c2e8.pinctrl:9个引脚、尺寸为36
[0.763705]   K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.773410]   k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.784185]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.810091]   返修:模块已加载
[0.822256]   循环:模块已加载
[0.826443]   兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.833782]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.839557]   Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.845571]   igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.852015]   igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.858150]   sky2:驱动程序版本1.30
[0.863237]   VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.869628]   i2c /dev/entries 驱动程序
[0.874822]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.881176]   sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.886128]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.893514]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.899803]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源
[0.907536]   SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.915690]   开孔器:探测导管方法。
[0.920295]   可选:版本3.12 (3d47a131)
[0.920912]   选项:已初始化的驱动程序
[0.931674]   NET:注册协议系列17.
[0.936415   ] 9pnet:安装9P2000支持
[0.940877]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[0.945497]   正在加载已编译的 X.509证书
[0.960915]   K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.967484]   K3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.980360]   ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmc:无效资源
[11.051051]  ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmsc:msc:resp 中的 mbox 分度(调用方:platform_drv_probes+0x54/0xa8)
[11.062380]  ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmc:mbox 发送失败-110
[11.070074]  ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无法与 TISCI (-110)通信
[11.079497]  ti-sci:probe of bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmc failed with error -110
[11.089940]  OMAP_i2c 42120000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.097426]  OMAP-i2c:42120000.i2c 的探测失败、错误-110
[11.104139]  OMAP_i2c 40b00000。i2c:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.111592]  OMAP-i2c:40b00000。i2c 的探测失败、错误-110
[11.118301]  OMAP_i2c 2000000.i2c:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.125670]  OMAP-i2c:探测2000000.i2c 失败、错误-110
[11.132278]  OMAP_i2c 2010000.i2c:延迟探针超时、忽略相关性
[11.139641]  OMAP_i2c:2010000.i2c 的探测器失败、错误-110
[11.146264]  OMAP_i2c 202000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.153632]  OMAP_i2c:202000.i2c 的探测器失败、错误-110
[11.160225]  OMAP_i2c 2030000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.167583]  OMAP-i2c:2030000.i2c 的探测失败、错误-110
[11.175904]  ECAP 3100000.PWM:延迟探针超时、忽略相关性
[11.182919]  ECAP:3100000.PWM 的探头失败、错误-110
[11.189165]  ehrpwm 3000000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.196346]  ehrpwm:probe of 3000000.PWM failed with error -110
[11.202738]  ehrpwm 3010000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.209919]  ehrpwm:探测301000.PWM 失败、错误-110
[11.216312]  ehrpwm 302000.PWM:延迟探针超时、忽略相关性
[11.223490]  ehrpwm:探测302000.PWM 失败,错误-110
[11.229883]  ehrpwm 3030000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.237063]  ehrpwm:探测器3030000.PWM 失败、错误-110
[11.243455]  ehrpwm 3040000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.250615]  ehrpwm:探测3040000.PWM 失败、错误-110
[11.257008]  ehrpwm 3050000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.264191]  ehrpwm:探测3050000.PWM 失败,错误-110
[11.271288]  k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11.277851]  K3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11.284419]  omap8250 40a00000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.292135]  omap8250:探测器40a00000.serial 失败,错误-110
[11.299075]  omap8250 2800000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.306692]  omap8250:2800000.serial 的探测失败,错误-110
[11.313511]  omap8250 2810000.serial:延迟探针超时、忽略相关性
[11.321135]  omap8250:探测2810000.serial 失败,错误-110
[11.327929]  omap8250 2820000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.335553]  omap8250:2820000.serial 探测器失败,错误-110
[11.342819]  cadence-QSPI 47050000.SPI:延迟探针超时、忽略相关性
[11.350627]  cadence-QSPI:47050000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.35768]  OMAP2_mcspi 403000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.365382]  OMAP2_mcspi:403000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.372330]  OMAP2_mcspi 40310000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.380043]  OMAP2_mcspi:40310000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.386999]  OMAP2_mcspi 40320000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.394707]  OMAP2_mcspi:40320000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.401671]  OMAP2_mcspi 2100000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.409302]  OMAP2_mcspi:2100000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.416457]  OMAP2_mcspi 212000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.424085]  OMAP2_mcspi:212000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.430922]  OMAP2_mcspi 2130000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.438555]  OMAP2_mcspi:探测器2130000.SPI 失败、错误-110
[11.445414]  OMAP2_mcspi 2140000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.453040]  OMAP2_mcspi:2140000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.459929]  am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.468368]  am65-cpsw-Nuss:probe of 460000.ethernet failed with error -110.(AM65-cpsw-桁 架:460000.ethernet 的探测失败,错误-110。
[11.476268]  K3-SoC-Thermal 42050000。温度传感器:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.485589]  K3-SoC-thermal:42050000的探头。温度传感器发生故障、错误-110
[11.494409]  sdhci-am654 4f80000.mmc:延迟的探测器超时,忽略依赖性
[11.502043]  sdhci-am654:探测器4f80000.MMC 失败,错误-110
[11.509497]  sdhci-am654 4fa0000.mmc:延迟的探测器超时,忽略依赖关系
[11.510016]  ALSA 器件列表:
[11.517172]  sdhci-am654:4fa0000.MMC 的探测失败,错误为-110
[11.520194]    未找到声卡。
[11.530280]  警告:无法打开初始控制台。
[11.535845]  正在等待根设备 PARTUUID =30dc3d02-5517-48F1-8952-b0fae62afcfc...

我们使用基于 EVM 参考设计的定制板。
我们尝试从以下 SDK 中的预编译映像和 DTB 引导:PSDK Linux am65xx EVM 08.00.00.04、PSDK Linux-RT am65xx EVM 08.00.00.02、PSDK Linux-RT am65xx EVM 07.03.00.08。 相同的东西。
我们使用使用使用 usbdfu 配置编译的 tiboot3、tisl 和 u-boot。 sysfw.itb 取自预编译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    您能否从第一次 SPL 打印开始共享完整的引导日志? DMSC 似乎出现故障:


    [引用 userid="505053" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1062403/am6548-dmsc-mbox-timedout-in-resp "[0.980360]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源
    [11.051051]  ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmsc:msc:resp 中的 mbox 分度(调用方:platform_drv_probes+0x54/0xa8)
    [11.062380]  ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmc:mbox 发送失败-110
    [11.070074]  ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无法与 TISCI (-110)通信

    [引用 userid="505053" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1062403/am6548-dmsc-mbox-timedout-in-resp "[0.899803]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源

    TI 评估板与您的定制板之间有何区别?
    使用什么引导模式?

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    我们采用了错误的 sysfw (对于 SR1)。 Linux 现在正在使用正确的引导程序进行引导、但我们遇到了另一个问题(在定制板上):
    (笑声)
    [0.888735]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.895160]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.900361]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [0.907868]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源
    [0.915586]   SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
    [0.923918]   开孔器:探测导管方法。
    [0.928528]   选项:版本3.12 (3d47a131)
    [0.929176]   OTEE:已初始化的驱动程序
    [0.940114]   NET:注册协议系列17.
    [0.944983]   9pnet:安装9P2000支持
    [0.949552]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [0.954314]   printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程已启动
    [0.954372]   正在加载已编译的 X.509证书
    [0.966403]   K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.966728]   k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.974049]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源
    [0.974541]   ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.5.0-v2021.05 (极好的 Llam)
    [1.044476]   random:快速初始化完成
    [1.052029]   OMAP_i2c 42120000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [1.053408]   OMAP_i2c 40b00000。i2c:总线1修订版0.12、100kHz
    [1.055086]   pca953x 2-0021:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    [1.055260]   pca953x 2-0021:不使用 AI
    [2.101041]   OMAP_i2c 2000000.i2c:控制器超时
    [2.101058]   pca953x 2-0021:写入寄存器失败
    [2.101248]   pca953x:2-0021探头失败、错误-110
    [2.101402]   OMAP_i2c 2000000.i2c:总线2修订版0.12、频率为400kHz
    [2.125576]   printk:控制台[ttyS2]:打印线程已启动
    [2.102654]   OMAP_i2c 2010000.i2c:总线3修订版0.12、频率为400kHz
    [2.125603]   printk:启用控制台[ttyS2]
    [2.125610]   printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
    [2.142632]   printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程停止
    [2.143947]   2810000.serial: tmio 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)为8250
    [2.144995]   2820000.serial: tmio 0x2820000处的 ttyS4 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)是8250
    [2.201059]   DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [2.201087]   libphy:46000f00.MDIO:探测
    [2.201629]   MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件缺失。
    [2.201793]   am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00102、cpsw 版本0x6BA80102端口:2个查询:00000000
    [2.204623]   am65-CPT 310d0000.CPT:CPT ver 0x4e8a010b、freq:200000000、add_val:4pps:0                             
    [2.207133]   mmc0:CQHCI 版本5.10                                                                                  
    [2.223577]   pca953x 0-0039:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器                                               
    [2.223778]   pca953x 0-0039:不使用 AI                                                                               
    [2.246881]   OMAP-mailbox 31f80000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [2.247472]   OMAP-mailbox 31f81000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [2.248904]   mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.MMC [4f80000.MMC]上的 SDHCI 控制器
    [2.251177]   ti-uDMA 285c0000.dma-controller:channels:28 (tchan:14、rchan:14、gp-rflow:16)
    [2.259138]   ti-uDMA 31150000.dma-controller:channels:119 (tchan:53、rchan:66、gp-rflow:64)
    [2.273262]   SPI-NOR spi7.0:mt35xu512aba (65536 KB)
    [2.285334]   SPI-NOR spi9.0:n25q128a13 (16384KB)
    [2.329046]   DaVinci_MDIO 46000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
    [2.329076]   libphy:46000f00.MDIO:探测
    [2.329552]   MDIO_bus 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 设备丢失。
    [2.329695]   am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00102、cpsw 版本0x6BA80102端口:2个查询:00000000
    [2.331430]   am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
    [2.332376]   am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [2.332387]   am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:ALE 表大小64
    [2.333696]   am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010b、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [2.338136]   mmc0:MMC_SELECT_HS200 FAILED、ERROR -110
    [2.338159]   mmc0:初始化 MMC 卡时出错-110
    [2.353906]   VDD_mmc1_SD:由 vcc3v3_IO 提供
    [2.3555549]   debugfs:目录'PD:121'、父级'pm_genpd'已存在!
    [2.355616]   debugfs:名为"pm_genpd"的目录"PD:120"已存在!
    [2.355705]   mmc1:CQHCI 版本5.10
    [2.361954]   输入:GPIO 键作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [2.380050]   ALSA 器件列表:
    [2.380060]     找不到声卡。
    [2.478698]   mmc0:MMC_SELECT_HS200失败、错误-110
    [2.478712]   mmc0:初始化 MMC 卡时出错-110
    [2.603984]   mmc0:MMC_SELECT_HS200失败、错误-110
    [2.603994]   mmc0:初始化 MMC 卡时出错-110
    [2.771181]   mmc0:MMC_SELECT_HS200失败、错误-110
    [2.771191]   mmc0:初始化 MMC 卡时出错-110
    [3.274646]   mmc1:使用 ADMA 64位的4fa0000.MMC [4fa0000.mmc]上的 SDHCI 控制器
    [3.275266]   正在等待根设备 PARTUUUUID=30dc3d02-5517-48F1-8952-b0fae62afcfc...

    我们的引导配置是 eMMC 作为主引导源、DFU 作为辅助引导源。 它在 U-boot 中工作正常。
    在定制板上:我们删除了 FT4232和过压保护。 我们具有空串行器/解串器、CSI 接口、并对电流监控器件进行了一些更改。 我们还使用 KSZ9031 PHY、而不是 DP83867。


    我们刚刚获得了 EVM 板,第二个问题是:)
    Linux 在 EVM 上引导正常、但显示屏(在 TMDSLCD1EVM 板上)太暗。 我们尝试在/sys/class/backlight.中更改亮度 不管用。 SDK 07和08中预编译的映像的行为方式相同。
    此外、我们在 Linux 引导过程中还会出现一些错误:
    (笑声)
    [12.399774]  面板-简单显示0:未找到电源、使用虚拟稳压器
    [12.400719]  ------ [在此处剪切]-----
    [12.400726]  警告:CPU:2 PID:80 at drivers/GPU/DRM/panel/panel-simple.c:583 panel_simple_probe + 0x254/0x3d0
    [12.400752]  模块链接在:
    [12.400763]  CPU:2 PID:80 Comm:kworker/2:1未被污染5.10.41-rt39-g0701a5b58c #1
    [12.400774]  硬件名称:德州仪器(TI) AM654基板(DT)
    [12.400784]  工作队列:事件延迟_probe_work_func
    [12.400799]  状态:800005(Nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--)
    [12.400808]  PC:panel_simple_probe +0x254/0x3d0
    [12.400816]  LR:panel_simple_probe +0x11c/0x3d0
    [12.400824]  sp:ff80001161bac0
    [12.400827]  X29:ff80001161bac0 x28:ff800011029000
    [12.400838]  X27:ff8000112fbcc8 x26:ff00080036ff48
    [12.400847]  x25:ff8000110f6fb8 x24:000000000023
    [12.400857]  x23:ff8x00010b16530 x22:ff0008001de740
    [12.400867]  x21:ff000800c2dc10 x20:ff0008019d5480
    [12.400876]  x19:000000000000 x18:0000000000000000
    [12.400885]  X17:000000000000 x16:00000000000000000001
    [12.400894]  x15:00007097d70f68c6 x14:0000000000000347
    [12.400903]  X13:0000000000000342 x12:000000000020
    [12.400912]  x11:01010101010101 x10:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [12.400921]  x9:6e6d1f39454e6f24 x8:7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f
    [12.400931]  x7:fefeff666d686c x6:000080808080
    [12.400940]  x5:ff00087f7d3e90 x4:0000000000000000
    [12.400948]  x3:0000000000000007 x2:00000000ffeff0
    [12.400957]  x1:00000000ffefef x0:00000000000000000000
    [12.400967]  呼叫跟踪:
    [12.400971]   panel_simple_probe +0x254/0x3d0
    [12.400979]   panel_simple_platform_probe +0x34/0x50
    [12.400988]   platform_drv_probe +0x54/0xa8
    [12.401001]   真的_prob+0xe4/0x3b0
    [12.401011]   DRIVER_PROBLE_DEVICE_0x58/0xb8
    [12.401021]   _device_attach_driver+0x84/0xc8
    [12.401031]   bus_for_each _drv+0x78/0xc8
    [12.401041]   __DEVICE_ATT+0xf0/0x150
    [12.401050]   DEVICE_INPLET_PROBGE+0x14/0x20
    [12.401060]   BUS_PROBLE_DEVICE_0x9C/0xa8
    [12.401069]   DERAST_PROBLE_作品+0x88/0xc0
    [12.401079]   PROCESS_Oe_Work+0x1a0/0x328
    [12.401094]   worker_thread+0x1f8/0x420
    [12.401105]   kthread+0x174/0x198
    [12.401114]   RET_FANK_+0x10/0x34
    [12.401127]  -[结束线迹0000000000000002 ]---
    [12.705751]  [DRM]为次要0上的4a00000.dss 初始化了 tids 1.0.0 20180215

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。 原始问题已解决、因此请打开一个包含最新日志的单独主题、以便 模块专家能够完成
    能够提供输入。

    请单击验证答案。

    此致、
    基尔西