尊敬的 TI 专家:
我们在 MCU2_0上使用 vid&csirx&uDMA 驱动程序通过 csirx (SDK 7.3)捕获映像。
现在、我们要在 TDA4芯片上运行两个传感器(OX03C10和 OX03F10)、并且 我们必须更改 VISS 配置、因为这两个图像传感器的分辨率不同(1920 * 1080和1920 * 1536)、
我们尝试了以下方法:
由于 X3C:FVID2_create -> FVID2_CONTROL (输出格式= 1920*1080)-> FIVD2_processRequest -> FVID2_getProcessRequest
接下来是 x3f:FVID2_DELETE -> FVID2_CREATE -> FVID2_CONTROL (输出格式 为1920*1536)->FVID2_processRequest ()
当 x3f 使用 FVID2_processRequest、错误代码为-3时、报告错误。
为什么报告此错误? 还有 其他方法可以更改 viss 配置?
此致,
Wu