This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:VISS FVID2_processRequest 返回错误代码=-3

Guru**** 2034770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1061219/tda4vm-viss-fvid2_processrequest-return-errcode--3

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 专家:

我们在 MCU2_0上使用 vid&csirx&uDMA 驱动程序通过 csirx (SDK 7.3)捕获映像。

现在、我们要在 TDA4芯片上运行两个传感器(OX03C10和 OX03F10)、并且  我们必须更改 VISS 配置、因为这两个图像传感器的分辨率不同(1920 * 1080和1920 * 1536)、

我们尝试了以下方法:

由于 X3C:FVID2_create -> FVID2_CONTROL (输出格式= 1920*1080)-> FIVD2_processRequest -> FVID2_getProcessRequest

接下来是 x3f:FVID2_DELETE -> FVID2_CREATE -> FVID2_CONTROL (输出格式 为1920*1536)->FVID2_processRequest ()

 当 x3f 使用 FVID2_processRequest、错误代码为-3时、报告错误。

为什么报告此错误? 还有 其他方法可以更改 viss 配置?

 此致,

Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    由于两个传感器的分辨率不同、您是否调用 set_param ioctls 来更改参数?  

    您是否在 processRequest 和 Fvid2_control 之间执行任何其他配置?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的回复! 我已经。了错误代码-3 μ s 的问题

    顺便 说一下、我已经尝试调用 set_param ioctls 来直接更改 hte 参数、但它不能触发 FVID2_rocessRequest。的信标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、吴天阳、

    单独运行 x3f 传感器时、它是否正常工作? 如果它正常工作、则之前的传感器中有一些东西会影响该传感器。

    如果没有、您能否共享 VISS 参数?

    此致、

    Brijesh