大家好、
客户使用 AM3356/TCAN1042GVDRBRQ1开发了自己的系统、并注意到 AM3356在从睡眠状态恢复后输出意外数据。 这意味着、客户提到、当 AM3356刚刚恢复后从外部器件接收到 CAN 数据时、会观察到这种行为。
我尝试总结客户的报告并附上(e2e.ti.com/.../AM3356_5F00_CAN_5F00_Issue_5F00_2021_5F00_1123.pdf)。
客户正在使用处理器 SDK (Linux SDK v06.01.00.08/内核 v4.19)
由于客户必须解释发生这种行为的原因,因此客户希望了解 TI 对此行为的建议/意见。
我需要确认问题是否存在,但是,我们能否就此向您的专家提出建议/意见?
此致、
宫崎