This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:有关 Linux SDK 中 CAN 驱动程序的查询

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055949/am3356-inquiry-about-can-driver-in-linux-sdk

器件型号:AM3356

大家好、

客户使用 AM3356/TCAN1042GVDRBRQ1开发了自己的系统、并注意到 AM3356在从睡眠状态恢复后输出意外数据。 这意味着、客户提到、当 AM3356刚刚恢复后从外部器件接收到 CAN 数据时、会观察到这种行为。

我尝试总结客户的报告并附上(e2e.ti.com/.../AM3356_5F00_CAN_5F00_Issue_5F00_2021_5F00_1123.pdf)。

客户正在使用处理器 SDK (Linux SDK v06.01.00.08/内核 v4.19)

由于客户必须解释发生这种行为的原因,因此客户希望了解 TI 对此行为的建议/意见。

我需要确认问题是否存在,但是,我们能否就此向您的专家提出建议/意见?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的报告。 也许这里有一些事情需要解决。 在我们进一步讨论之前、有理由将等待时间限制为10ms? 作为测试、我建议在  向下和向上命令之间尝试几秒钟、看看是否仍发生意外活动。   

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、  

    感谢您的评论。 我与客户分享了您的建议。

    收到客户 的反馈后,我将与您分享。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    好的、听起来不错。 我会等待客户回复。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    客户似乎无法找到足够的时间来评估这一点...  

    从睡眠模式唤醒时会发生电流现象。 因此、客户询问这是否意味着 AM335x 无法正常运行、除非他们从睡眠状态等待一段时间。 为了澄清这一点、我相信 TI 正在请求客户验证这一点、但是、能否请您的专家就此问题提出建议/意见?

    客户似乎希望获得 TI 的意见、即 PLL 锁定时间可能需要足够的时间。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    请您在今天的时间内就以下问题向我征求您专家的意见吗?

    很抱歉,我很着急,但我恐怕我们不能得到专家的评论,因为下周是圣诞节假期。

    [引用 userid="38951" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1055949/am3356-inquiry-about-can-driver-in-linux-sdk/3926262 #392626262">客户询问这是否意味着 AM335x 无法正常运行、除非他们从休眠状态等待一段时间。 [/报价]

    如果您愿意分享您的建议、我们将不胜感激。

    然后、我注意到有类似如下的补丁。 您是否认为此行为与以下修补程序有关?

    https://patchwork.kernel.org/project/linux-omap/patch/1352916505-12343-2-git-send-email-anilkumar@ti.com/

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    可以就此向我提供建议/意见吗?

    我是否应该请求客户在向下和向上命令之间尝试几秒钟,然后查看是否仍发生意外活动,是否再次发生?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    我打电话给客户、并尝试得到您的请求的答案。 当客户尝试几秒钟 的"向下"和"向上"命令时、客户表示没有发生这种行为。

    然后,我还介绍了以下 SDK 用户指南,如果 没有客户的调试,很难解释发生这种行为的原因。  然后我解释了 DCAN 内核驱动程序代码是 Linux 的开放源代码,此驱动程序由其他公司创建。 此外、客户能够自行对此驱动程序进行分析。 我的理解是否正确?

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components/Kernel/Kernel_Drivers/DCAN.html

    然后、我确认这种行为不是问题。 如果我的理解正确,我将能够关闭此票证。

    可以麻烦你向我提供建议吗?

    此致、

    宫崎