您好!
客户在 MMCHS_PSTATE [23:20]上发现了一个 SD 卡、当 AM574x 将信号电压更改为1.8V 时、该卡不会变为1111b。
您能告诉他们除速度类别(设置 SDR12)的默认设置之外,还需要执行什么步骤?
它们已通过 AM574x TRM 中的 P7151实施。
SD #1: 在确认 MMCHS_PSTATE [23:20]之前将速度等级设置为 SDR12。
因此、DAT[0]的电压工作在0V。
当 MMCHS_PSTATE [23:20]被选中时、这些都是0、并且安装失败。
SD #2: 在确认 MMCHS_PSTATE [23:20]之前将速度等级设置为 SDR12。
因此、DAT[3]- DAT[0]的电压更改为1.8V 并运行。
之后、如果选中 MMCHS_PSTATE [23:20]、它们为 All1、并根据流程进行处理。
已用 SD 卡: 支持 UHS 的 SD 卡(速度等级1)
设备: AM574x
IDE: CCS v8.
编译器: GCC GNU v6.3.1 (Linaro)
主板: AM57定制主板
软件: pdk_am57xx_1_0_11
操作系统: BIOS_6_76_00_08
工具: XDCTools 3.50.3.33
冰: 劳特巴赫
此致、
Hideaki