This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:将 SD 信号电压更改为1.8V 的过程

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1057113/am5746-procedure-to-change-the-sd-signal-voltage-to-1-8v

器件型号:AM5746

您好!

 

客户在 MMCHS_PSTATE [23:20]上发现了一个 SD 卡、当 AM574x 将信号电压更改为1.8V 时、该卡不会变为1111b。

您能告诉他们除速度类别(设置 SDR12)的默认设置之外,还需要执行什么步骤?

它们已通过 AM574x TRM 中的 P7151实施。

 

SD #1:  在确认 MMCHS_PSTATE [23:20]之前将速度等级设置为 SDR12。

             因此、DAT[0]的电压工作在0V。

             当 MMCHS_PSTATE [23:20]被选中时、这些都是0、并且安装失败。

 

SD #2:  在确认 MMCHS_PSTATE [23:20]之前将速度等级设置为 SDR12。

             因此、DAT[3]- DAT[0]的电压更改为1.8V 并运行。

             之后、如果选中 MMCHS_PSTATE [23:20]、它们为 All1、并根据流程进行处理。

 

已用 SD 卡:   支持 UHS 的 SD 卡(速度等级1)

设备:            AM574x

IDE:                CCS v8.

编译器:            GCC GNU v6.3.1 (Linaro)

主板:              AM57定制主板

软件:               pdk_am57xx_1_0_11

操作系统:                BIOS_6_76_00_08

工具:              XDCTools 3.50.3.33

冰:                劳特巴赫

 

此致、

Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    让 客户按照  图26-48中详述的顺序操作。 用于电压变化的 eMMC/SD/SDIO 电源开关过程?

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Shiou Mei、

    感谢您的回复。 是的,他们已经参考 AM574x TRM 中的 P7151实施。 (图26-48. eMMC/SD/SDIO 电源开关过程)

    此致、
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    请客户在故障场景下转储 MMC 和 PBIAS 寄存器信息;卡是否返回任何可能表明 其电压切换有问题的状态?  

    谢谢、此致、

    石尾