This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6418:TMS320C6418GTSA500

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6418
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053027/tms320c6418-tms320c6418gtsa500

器件型号:TMS320C6418

您好!

 我们使用的是 TMS320C6418。 如果我们的系统完成了启动序列、我们无法连接到 JTAG 并调试代码。 我们可以在启动过程期间或之前或者如果我们复位 DSP、连接到 JTAG。 您是否知道 TMS320C6418中是否有阻止 JTAG 通过代码访问的属性? 我们从另一家公司购买了一些代码、 并不深入了解这些段。

此致、

Serkan Ünal í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到任何能够禁用 JTAG 访问的可编程选项。

     几个问题:

    -当您尝试通过 JTAG 进行连接时、系统是否正常工作?

    -您能否在引导和引导系统之前进行连接而不断开连接,会发生什么情况?  

    代码是否会使处理器崩溃?  

    作为实验、如果删除购买的代码会发生什么情况?  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以便;

    -是系统完成其引导并完全运行,同时我们正在尝试连接。 但我们无法连接。

    是的,我们可以在 DSP 完成其启动过程之前进行连接,并可以通过下载相同代码的仿真器手动启动它。 系统运行良好、不会出现任何性能下降、我们可以保持与 DSP 的连接。

    我们不知道,但我们面临的唯一问题是,在 DSP JTAG 完成其启动过程后,我们无法连接到它。 在运行时系统中没有任何问题。 我们希望在测试后连接 DSP、并在不打开/关闭系统的情况下对其进行调试。 我们不希望在 JTAG 仿真器连接到系统时执行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法连接时出现什么错误消息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="232106" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053027/tms320c6418-tms320c6418gtsa500/3901647 #3901647"]是的,我们可以在 DSP 完成其启动过程之前进行连接,并可以通过仿真器下载相同的代码来手动启动它。 系统运行良好、不会出现任何性能下降、我们可以保持与 DSP[/QUERP]的连接

    为什么要通过 JTAG 引导? 连接后是否无法正常启动?  从 JTAG 引导会改变测试条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="232106" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1053027/tms320c6418-tms320c6418gtsa500/3901647 #3901647"]-我们不知道、但我们面临的唯一问题是在 DSP JTAG 完成其启动过程后无法连接到它。 在运行时系统中没有任何问题。 我们希望在测试后连接 DSP、并在不打开/关闭系统的情况下对其进行调试。 我们不希望在 JTAG 仿真器连接到系统时执行测试。

    在您正常运行时、仿真器仍然可以连接。 我想看看您在启动后是否断开了连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、您在正常操作中引导的外设/介质是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我们使用并行闪存来引导 DSP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统通常从并行闪存引导、但由于 DSP 完成从闪存引导后无法连接到 DSP、因此我们在引导和手动引导 DSP 之前进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在 DSP 完成闪存引导之前连接到 DSP、则器件正常运行、我们可以保持连接。 问题是、从其并行闪存启动 DSP 后、我们无法连接到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    你好。 我想跟进客户的最新问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在器件配置选项引导或后引导(PERCFG)中找到任何可能禁用 JTAG 的选项。  您应该能够在引导时连接 JTAG、然后通过正常(而非 JTAG)引导介质加载软件、并在引导完成且系统运行后查看其是否仍然保持连接。

    保罗