您好!
我们使用的是 TMS320C6418。 如果我们的系统完成了启动序列、我们无法连接到 JTAG 并调试代码。 我们可以在启动过程期间或之前或者如果我们复位 DSP、连接到 JTAG。 您是否知道 TMS320C6418中是否有阻止 JTAG 通过代码访问的属性? 我们从另一家公司购买了一些代码、 并不深入了解这些段。
此致、
Serkan Ünal í a
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用的是 TMS320C6418。 如果我们的系统完成了启动序列、我们无法连接到 JTAG 并调试代码。 我们可以在启动过程期间或之前或者如果我们复位 DSP、连接到 JTAG。 您是否知道 TMS320C6418中是否有阻止 JTAG 通过代码访问的属性? 我们从另一家公司购买了一些代码、 并不深入了解这些段。
此致、
Serkan Ünal í a
以便;
-是系统完成其引导并完全运行,同时我们正在尝试连接。 但我们无法连接。
是的,我们可以在 DSP 完成其启动过程之前进行连接,并可以通过下载相同代码的仿真器手动启动它。 系统运行良好、不会出现任何性能下降、我们可以保持与 DSP 的连接。
我们不知道,但我们面临的唯一问题是,在 DSP JTAG 完成其启动过程后,我们无法连接到它。 在运行时系统中没有任何问题。 我们希望在测试后连接 DSP、并在不打开/关闭系统的情况下对其进行调试。 我们不希望在 JTAG 仿真器连接到系统时执行测试。
为什么要通过 JTAG 引导? 连接后是否无法正常启动? 从 JTAG 引导会改变测试条件
在您正常运行时、仿真器仍然可以连接。 我想看看您在启动后是否断开了连接。