This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:此问题#39;PROCESSOR-SDK-J721E:以太网在 TI J721E#39上无法与 QNX 搭配使用;在 SDK7.3和 SDK8.0上均存在此问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1056174/processor-sdk-j721e-this-issue-processor-sdk-j721e-ethernet-is-not-working-with-qnx-on-ti-j721e-issue-at-both-sdk7-3-and-sdk8-0

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

我遇到 了下面提到的相同问题 Abishek、但我找不到合适的引导文件来解决此问题。

我只需按照 TI QNX SDK 文档来构建 QNX。

我尝试了默认 boot-j7-evm.tar.gz 中的引导文件,但未解决问题。

该问题在7.3 SDK 和8.0 SDK 中都发生。

有人遇到了同样的问题吗?

我的日志烧断、

谢谢

标记

--------------------------------------------


安装 SD ..
正在查找要运行的用户脚本:/ti_fs/scripts/user.sh
正在运行用户脚本...
user.sh 调用了...
正在设置其他环境变量...
正在启动 tissci-mgr.
正在启动内存分配器..
正在启动 tiipc-mgr..
Mailbox_plugInterrupt:中断号489、ARG 0x886C1018
Mailbox_plugInterrupt:中断号490、ARG 0x886C11B8
Mailbox_plugInterrupt:中断号491、ARG 0x886C1358
Mailbox_plugInterrupt:中断号492、ARG 0x886C14F8
Mailbox_plugInterrupt:中断号493、ARG 0x886C1698
启动 TI IPC resmgr
正在启动 tidma-mgr.
开始屏幕..
屏幕从 DSS_ON_R5配置启动。
完成...
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/# ifconfig
LO0:flags=8049 MTU 33136
iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
inet6::1前缀128
inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#

..................................................................
离线 
20  
器件型号: PROCESSOR-SDK-J721E

您好!

构建适用于 QNX 的 TI SDK 后、我可以使用 qnx710/bsp/images/j721e-evm.build 创建映像。

我还可以使用生成的映像启动 TI J721E 板。 但我看不到任何以太网接口。 当我运行命令"ifconfig"时、我可以看到以下内容。

# ifconfig
LO0:flags=8049 MTU 33136
iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
inet6::1前缀128
inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1

我还尝试了"IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g"。 但仍然无法启动以太网。

您能不能建议我如何使用 QNX 启用以太网接口。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 CPSW2G 驱动程序、是否已查看以下链接: 4. PSDK QNX 组件—Processor SDK QNX J721E (TI.com) ?  

    关于"qnx710/BSP/images/j721e-evm.build"、 这是从 QNX SoftwareCenter 下载的 BSP 构建文件。   TI SDK QNX 安装过程将获取此文件并进行修改、以定制 TI 演示的生成映像。

    在 TI EVM 上运行时、TI 验证的 QNX 映像(IFS)由$(PSDKRA_PATH)/psdkqa/qnx/bsp/images/j721e-evm-ti.build.生成   如果此文件在构建设置中不存在、建议重新尝试安装。   

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KB:  
         非常感谢您的帮助、在我执行中提到的这些步骤之后  

    4.8.  QNX SDK 中的 CPSW2G DEVNP 驱动程序文档、

    我键入这些命令、
    tisci-mgr
    tidma-mgr
    IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g
    dhclient -nw am0
    它看起来工作正常。
    J7EVM@QNX://# tisci-mgr
    tisci resmgr 已在运行...:无错误
    J7EVM@QNX://# tidma-mgr
    uDMA resmgr 已在运行...:无错误
    J7EVM@QNX:/# IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g
    J7EVM@QNX://# dhclient -nw am0
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX:/# ifconfig -a
    LO0:flags=8049 MTU 33136
    iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
    inet6::1前缀128
    inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1
    AM0:flags=8843 MTU 1500
    地址:50:51:A9:fc:9b:5b
    介质:无以太网(1000BaseT 全双工)
    状态:活动
    iNet 0.0.0.0子网掩码0x000000广播255.255.255.255
    inet6 fe80:::5251:a9ff:FEFC:9b5b%am0 prefixlen 64范围 ID 0x11
    J7EVM@QNX:/#
    J7EVM@QNX://# ifconfig am0 172.16.23.227
    J7EVM@QNX:/# ping 172.16.20.1
    ping 172.16.20.1 (172.16.20.1):56个数据字节
    64字节来自172.16.20.1:icmp_seq=0 TTL=254 time=1ms
    64字节来自172.16.20.1:icmp_seq=1 TTL=254 time=0ms
    64字节来自172.16.20.1:icmp_seq=2 TTL=254 time=0ms