Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
已发布上一个,但案例已关闭。。。
器 件型号为:66AK2H12 (网页不会对其进行访问-它会不断从输入字段中清除它)。
PDK 4.0.7、NDK 2.25.1.1、SYS/BIOS 6.46.5.55、IPC 3.46.2.04、EDMA3 2.12.4、 CTOOLS 2.2.0、CCS 7.4、GNU v4.9.0
我编译并运行调试会话。 停止调试后、CCS 会按预期返回"CCS Edit"视图、但下次运行下一个调试会话时、链接会失败。 我明白了
Makefile:320:目标'panel_arm0.out'的配方失败
C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:无法打开输出文件 panel_arm0.out:无效参数
collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态
如果我尝试使用 Wnidows 文件资源管理器手动删除.out 文件、它会告诉我相同的东西;
"无法完成操作、因为文件在 CCStudio.exe 中打开"
我必须完全退出并重新启动 CCS、然后才能再次链接.out 文件。
问题将继续存在,直到我完全重新启动计算机。 然后、它可以运行一段时间、然后开始返回。 我不知道什么会引发问题、但它肯定与调试过程的终止有关。
是否有任何帮助建议?