This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:*。out 文件在调试会话后保持打开状态

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12, CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1052624/66ak2h12-the-out-file-held-open-after-debug-session

器件型号:66AK2H12
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

已发布上一个,但案例已关闭。。。

器 件型号为:66AK2H12 (网页不会对其进行访问-它会不断从输入字段中清除它)。

PDK 4.0.7、NDK 2.25.1.1、SYS/BIOS 6.46.5.55、IPC 3.46.2.04、EDMA3 2.12.4、 CTOOLS 2.2.0、CCS 7.4、GNU v4.9.0

我编译并运行调试会话。 停止调试后、CCS 会按预期返回"CCS Edit"视图、但下次运行下一个调试会话时、链接会失败。 我明白了  

Makefile:320:目标'panel_arm0.out'的配方失败
C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:无法打开输出文件 panel_arm0.out:无效参数
collect2.exe:错误:LD 返回1退出状态

如果我尝试使用 Wnidows 文件资源管理器手动删除.out 文件、它会告诉我相同的东西;  

"无法完成操作、因为文件在 CCStudio.exe 中打开"

我必须完全退出并重新启动 CCS、然后才能再次链接.out 文件。

问题将继续存在,直到我完全重新启动计算机。 然后、它可以运行一段时间、然后开始返回。 我不知道什么会引发问题、但它肯定与调试过程的终止有关。

是否有任何帮助建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    停止调试会话后、您将看到类似的文本 。

    尝试右键单击它、然后单击选项 "删除所有已终止的会话"。

    请尝试此选项并恢复为我。

    此外、我还记得 CCS 版本5和6中出现的这个错误。 未在7上尝试。

    但对于 CCS 9.3版、我没有遇到此类问题。 您升级到高于7.4版本的 CCS 有多可行?

    如果其他软件组件集支持 CCS 8/9版,我建议您升级....

    此致

    Shankari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shankari、

    是的、我尝试过该操作、但它没有解决问题。 我仍然需要关闭并重新启动 CCS、以便 CCS 发布.out 文件。 我需要重新启动以解决问题、直到问题重新出现。

    升级不是一个选项。 去年、我在项目开始时曾尝试过、遇到了令人生畏的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    到目前为止、CCS 一直增长到"11"版本。

    在较旧的 CCS 版本上无法修复。

    --

    请尝试这些选项。

    1.尝试启动具有-clean 选项的 CCS 以进行缓存清除。   https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#use-the-clean-argument-when-calling-ccstudio-exe

    2.尝试在 CCS 中打开一个新的工作区并进行检查。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我过去曾听到过这类问题。 我记得的最后一个示例位于以下主题中:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848421/ccs-tms320c28346-ccs-9-2-0-00013-locks-large-out-file-and-won-t-release-it-until-restart

    您可以看到、该线程从未被解析。 您可以尝试一些建议、但最终可能也不适合您。 在这种情况下、请参阅我的第二个到最后一个帖子、其中我在执行一些特定操作后请求一个调试服务器日志。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki。

    是第二个到最后一个帖子中有关启用"错误服务器日志记录"的链接、但在该页面上没有启用日志记录的任何内容。 如果您能告诉我如何启用日志记录、我可以尝试。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    我有一个日志、但我不确定如何将其发送给您。 我将其压缩并丢弃到这里。 不确定是否已上传。 它执行了一些操作。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到附件。 您可以尝试使用"插入"选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了。 它表示已上传100%、但在大框中显示"未选择文件或 URL "、并且"确定"按钮未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者我得到"不允许插入文件或 URL "。 如果我在"File/URL"框中手动输入路径/文件名、然后单击"上载"、我就会看到这一点。 如果我只单击"上载"、就会显示一个文件选择对话框、我会选择该文件、然后我会看到"未选择文件或 URL "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我开始私人 e2e 对话?