好的、我决定从头开始新机器、因为我无法使映像正常工作、现在我在构建的末尾处遇到此错误。
错误:任务(/home/howa/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
只需按照设置和构建说明进行操作。
此处提供任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的、我决定从头开始新机器、因为我无法使映像正常工作、现在我在构建的末尾处遇到此错误。
错误:任务(/home/howa/tisdk/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb:DO 编译)失败、退出代码为"1"
只需按照设置和构建说明进行操作。
此处提供任何帮助。
好的、这里有一些问题。 我刚刚在以前构建的原始机器上重新构建、但出现了相同的错误。 吹走../ tisdk,只是做了... 就这些。
当前 SDK 为07.03.00.005、这是列出的最新 SDK。
文档也会提到使用
oe-layertool-setup.sh -f configs/coresdk/coresdk-07.03.00.005-config.txt
不是
configs/processor-sdk/processor-sdk- -config.txt
这看起来很奇怪。 它应该是 PROCESSOR-SDK 中的配置吗?
NodeJS 似乎也在发生这种情况。 正在尝试附加日志。